애드온 명령어

프로그래밍 소프트웨어를 사용하면 프로젝트 일관성을 높이기 위해 자주 사용되는 명령어 세트를 설계하고 구성할 수 있습니다. 컨트롤러에 내장된 명령어와 마찬가지로 사용자가 생성하는 이 명령어들을 애드온 명령어라고 합니다.
애드온 명령어는 일반적인 제어 알고리즘을 재사용합니다. 이것은 사용하면 다음 작업이 가능합니다.
  • 단일 인스턴스용 로직을 작성함으로써 간편한 유지보수
  • 지적 재산을 보호하기 위해 소스 보호 적용
  • 문서 개발 시간 단축
여러 프로젝트에서 애드온 명령어를 사용할 수 있습니다. 명령어는 직접 정의하거나, 다른 사람으로부터 얻거나, 다른 프로젝트에서 복사할 수 있습니다. 아래 표에는 애드온 명령어의 기능과 장점이 설명되어 있습니다.
애드온 명령어 기능
기능
설명
시간 절약
애드온 명령어를 이용하면 재사용이 가능한 명령어와 자주 사용하는 로직을 결합할 수 있습니다. 프로젝트용 명령어를 만들어서 다른 사용자와 공유하면 시간을 절약할 수 있습니다. 자주 사용하는 알고리즘이 프로젝트를 구현하는 사람에 상관없이 모두 같은 방식으로 작동하므로 애드온 명령어는 프로젝트의 일관성을 높여줍니다.
표준 편집기 사용
3개 편집기 중 하나를 사용하여 애드온 명령어를 만들 수 있습니다.
  • Ladder Diagram
  • FBD(Function Block Diagram)
  • Structured Text
애드온 명령어 가져오기/내보내기
다른 프로젝트로 애드온 명령어를 가져오고/내보내고, 다른 프로젝트로 복사할 수 있습니다. 각 명령어에 고유한 설명적인 이름을 지정해서 애드온 명령어 컬렉션의 관리 및 재사용을 간편하게 하십시오.
컨텍스트 보기 사용
컨텍스트 보기를 이용하면 인스턴스에 대한 명령어의 로직을 시각적으로 확인할 수 있어 애드온 명령어와 관련된 문제 해결이 더 쉬워집니다.
명령어 문서화
명령어를 작성할 때, 설명 필드에 정보를 입력하십시오. 각 명령어 정의에는 버전, 변경 내역 및 설명 정보가 포함됩니다. 또한, 설명 텍스트는 명령어의 도움말 토픽이 됩니다. 애드온 명령어(AOI)에 대한 서명을 생성하고 해당 명령어를 추적 그룹에 포함시킬 수도 있습니다.
소스 보호 적용
애드온 명령어를 생성 시 명령어 사용자 액세스 권한을 읽기 전용으로 제한하거나, 명령어에서 사용하는 내부 로직 또는 로컬 파라미터에 대한 액세스를 차단할 수 있습니다. 이와 같은 소스 보호를 통해 원하지 않는 명령어 변경을 예방하고 지적 재산을 보호할 수 있습니다. 지적재산권 보호를 개선하기 위해 애드온 명령어를 미리 컴파일하고 암호화할 수 있습니다. 이 기능은 Logix Designer 애플리케이션 소스 보호 기능보다 성능에 미치는 영향이 적습니다.
프로젝트에서 지정한 애드온 명령어는 컨트롤러에 내장된 명령어와 유사하게 작동합니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 31 이상에서는 애드온 명령어가 관리자의 Assets 폴더 아래에 나타납니다. 또한, 내장된 명령어와 마찬가지로 애드온 명령어가 명령어 툴바에 표시되어 액세스가 쉽습니다.
애드온 명령어 예제
이 이미지는 애드온 명령어를 액세스하는 방법을 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal