Who Active 또는 Who Active 또는 네트워크 브라우저를 사용하여 컨트롤러에서 업로드
Who Active 또는
Who Active 또는
네트워크 브라우저를 사용하여 컨트롤러에서 업로드프로젝트를 컨트롤러로부터 업로드하는 경우, 프로젝트가 컨트롤러에서
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션으로 복사됩니다.통신 경로를 설정한 후에는
Who Active
또는 Who Active
또는 Network Browser 대화상자의 기능을 사용하여 컨트롤러에서 업로드할 수 있습니다.
중요:
애플리케이션 Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
중요:
애플리케이션 Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
컨트롤러로부터 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- 통신 경로를 선택한 후 Upload를 클릭합니다.



- Connected to Upload 대화 상자에서 업로드할 프로젝트를 확인하고 Upload를 클릭합니다.



의견을 작성 부탁드립니다.