Who Active 또는
Who Active 또는
Network Browser를 사용해서 컨트롤러로 다운로드

컨트롤러에 프로젝트를 다운로드하면 프로그래밍 소프트웨어에서 컨트롤러로 프로젝트가 복사됩니다.
통신 경로를 설정한 후에는
Who Active
또는
Who Active
또는 Network Browser 대화상자의 기능을 사용하여 컨트롤러로 다운로드할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 컨트롤러로 다운로드하십시오.
중요: Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
중요: 애플리케이션 Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
  1. 통신 경로를 설정한 후, Download를 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 프로젝트를 CompactLogix 5380으로 다운로드할 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 Who Active의 컨트롤러로 프로젝트를 다운로드하는 방법을 보여줍니다.
    이 이미지는 네트워크 브라우저를 사용하여 프로젝트를 컨트롤러로 다운로드하는 방법을 보여줍니다.
  2. Download 대화상자의 경고 메시지를 읽은 후 Download를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal