Logix Designer 애플리케이션을 사용한 작동 모드 변경
컨트롤러가 온라인 상태이고 스위치 위치가 REM으로 설정되어 있으면 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 작동 모드를 변경할 수 있습니다.
Controller Status(컨트롤러 상태) 메뉴를 사용해서 다음 작동 모드를 지정합니다.
- Remote Program
- Remote Run
- Remote Test
Controller Status(컨트롤러 상태) 풀다운 메뉴에서 작동 모드를 선택합니다.
Logix Designer의 작동 모드

의견을 작성 부탁드립니다.