Who Active 또는
Who Active 또는
Network Browser를 사용해서 컨트롤러를 온라인 상태로 전환

컨트롤러와 온라인으로 연결하려면 먼저
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 통신 경로를 지정해야 합니다.
중요: 애플리케이션 Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
중요: 애플리케이션 Studio 5000 Logix Designer® 버전 38.00.00 이상에서는 RSWho/Who Active가 Network Browser로 변경되었습니다.
  1. Logix Designer 애플리케이션 프로젝트를 열거나 작성합니다.
  2. 애플리케이션에서
    Who Active 또는
    Who Active 또는
    Network Browser를 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 RSWho의 예를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 RSWho의 예를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 네트워크 브라우저의 예를 보여줍니다.
  3. 통신 경로를 확장하고 컨트롤러를 선택합니다.
  4. 프로젝트 파일에 경로를 저장하려면, Set Project Path를 클릭합니다.
    팁:
    프로젝트에 프로젝트 경로를 저장하는 경우, 온라인 전환 시마다 경로를 선택할 필요가 없습니다.
  5. 통신 경로를 선택한 후 Go Online을 클릭합니다.
    이 이미지는 CompactLogix 5380 컨트롤러의 Logix Designer에서 온라인 상태로 전환하기 위해 클릭해야 하는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 GuardLogix 5580 컨트롤러의 Logix Designer에서 온라인 상태로 전환하기 위해 클릭해야 하는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 ControlLogix 5590 컨트롤러의 Logix Designer에서 온라인 상태로 전환하기 위해 클릭해야 하는 위치를 보여줍니다.
    Go Online은 프로젝트의 경로 설정과 관계없이 트리에서 강조 표시된 노드를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal