최근 통신 경로를 사용하여 컨트롤러와 온라인 연결하기

또한, 최근 통신 경로를 선택하고 온라인 상태가 되거나 프로젝트에 적용할 수 있습니다.
  1. 응용 프로그램에서 경로 표시줄에 있는 화살표를 클릭합니다.
  2. Select Recent Communications Path 대화상자에서 경로를 선택합니다.
  3. 프로젝트에 경로를 저장하려면 Set Project Path를 클릭합니다.
  4. Go Online을 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 최근 통신 경로를 선택하는 방법을 보여줍니다.
  5. 통신 경로가 설정되 프로젝트에서 작업할 때 Controller Status 메뉴에서 Go Online을 선택할 수 있습니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러 상태를 변경할 수 있는 위치를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal