안전 레벨 설정

안전 레벨은 안전 애플리케이션의 목적을 명시합니다. 안전 레벨은 프로젝트가 안전 레벨 SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe인지 여부를 나타냅니다.
  • 애플리케이션에 필요한 안전 레벨은 사용자가 수행해야 하는 위험 평가를 기반으로 합니다.
  • 달성된 안전 레벨은 SIL(Safety Integrity Level) 및 PL(Performance Level) 요구 사항 및 안전 애플리케이션 요구 사항에 적합한지 여부에 따라 결정됩니다.
안전 레벨을 지정해야 합니다.
  • 기본 설정은 SIL 2/PLd입니다.
  • 안전 애플리케이션이 Unlocked(잠금 해제) 상태이고 안전 서명이 없는 경우에만 오프라인으로 설정을 수정할 수 있습니다.
  • SIL 3/PLe의 경우, 1차 컨트롤러의 오른쪽에 1756-L8SP 안전 파트너가 설치되어 있어야 합니다. SIL 3/PLe를 선택한 경우, Controller Organizer I/O 트리에 안전 파트너가 나타납니다. 값을 다시 SIL 2/PLd로 변경하면 안전 파트너가 I/O 트리에서 사라집니다.
  • SIL 3/PLe의 경우 기본 컨트롤러 오른쪽에 1756-L9SP 안전 파트너가 설치되어 있어야 합니다. SIL 3/PLe를 선택한 경우, Controller Organizer I/O 트리에 안전 파트너가 나타납니다. 값을 다시 SIL 2/PLd로 변경하면 안전 파트너가 I/O 트리에서 사라집니다.
  • SIL 2
    Compact GuardLogix®
    5380 컨트롤러에는 SIL 2 등급의 카탈로그 넘버가 필요합니다.
  • SIL 3
    Compact GuardLogix®
    5380 컨트롤러에는 SIL 3 등급의 카탈로그 넘버가 필요합니다.
안전 레벨을 설정하려면 다음 작업을 수행하십시오.
  1. Online 도구 모음에서 Controller Properties 아이콘을 클릭합니다.
  2. Controller Properties 대화상자에서 Safety 탭을 클릭합니다.
  3. Safety 탭에서 Safety Level(안전 레벨)을 선택합니다.
  4. Apply와 OK를 차례로 클릭하십시오.
    이 이미지는 Logix Designer에서 GuardLogix 5580 컨트롤러의 안전 레벨을 설정할 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 안전 레벨을 설정할 위치를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal