Run 모드에서 안전 서명 보호

안전 애플리케이션이 잠금 상태인지 잠금 해제 상태인지에 상관 없이 컨트롤러가 Remote Run 모드에 있는 동안 안전 서명이 삭제되는 것을 방지할 수 있습니다.
중요:
안전 서명을 생성하거나 컨트롤러를 안전 잠금하기 전에 이 단계를 완료해야 합니다. 안전 서명이 존재하거나 애플리케이션이 안전 잠금 상태이면 Protect Signature in Run Mode 확인란을 편집할 수 없습니다.
Studio 5000 Logix Designer®
소프트웨어 버전 38 이상에서는 서명이 없고 Protect Signature in Run Mode 상자에 선택 표시된 경우에도 Remote Run 또는 Test 모드에서 새 서명을 생성할 수 있습니다. 일단 생성되면, 확인란이 선택되고 컨트롤러가 Run 모드에 있는 동안에는 새 서명을 삭제할 수 없습니다.
안전 서명을 보호하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. Controller Properties 대화상자를 여십시오.
  2. Safety 탭을 클릭하십시오.
  3. Protect Signature in Run Mode를 선택하고 OK를 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer 프로젝트에서 Compact GuardLogix 5380의 안전 서명을 보호할 수 있는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer 프로젝트에서 GuardLogix 5580의 안전 서명을 보호할 수 있는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 안전 서명을 보호할 수 있는 위치를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal