안전 잠금 및 잠금 해제를 위한 암호
컨트롤러를 안전 잠금 상태로 설정하면 안전 제어 컴포넌트를 변경할 수 없도록 보호할 수 있습니다. 안전 태스크, 안전 프로그램, 안전 루틴, 안전 태그 및 안전 서명 등 안전 컴포넌트에만 적용됩니다. 표준 컴포넌트에는 적용되지 않습니다. 온라인이든 오프라인이든 컨트롤러 프로젝트를 안전 잠금 상태 또는 잠금 해제 상태로 설정할 수 있습니다.
안전 잠금 및 잠금 해제 기능은 두 개의 별도 암호를 사용합니다. 암호는 선택 사항입니다.
중요:
로크웰 오토메이션은 어떤 형태의 암호 또는 보안 오버라이드 서비스도 제공하지 않습니다. 제품과 암호가 구성된 경우 로크웰 오토메이션은 고객이 적절한 보안 관행을 따르고 이에 따라 암호 관리를 계획할 것을 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.