안전 네트워크 번호의 수동 지정

수동 지정은 네트워크를 레이아웃하고 네트워크 다이어그램에 SNN을 넣을 때 유용합니다. 여러 프로젝트에서 SNN을 복사하고 붙여넣는 것보다 다이어그램에서 SNN을 확인하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
다음과 같은 경우 SNN을 수동으로 지정해야 합니다.
  • 이미 SNN이 설정된
    CIP Safety™
    서브넷에 하나 이상의 컨트롤러 포트가 있는 경우.
  • 안전 프로젝트를 동일한 라우팅 가능
    CIP™
    Safety 시스템 내에 설치된 다른 하드웨어로 복사하는 경우.
중요:
SNN을 자동 또는 수동으로 지정하는 경우 시스템 확장으로 인해 SNN 및 고유 노드 참조 조합의 중복이 발생하지 않는지 확인하십시오.
프로젝트에 중복되는 SNN 및 고유 노드 참조 조합이 있을 경우 경고가 나타납니다. 프로젝트를 계속 검증할 수 있지만, 로크웰 오토메이션은 중복 조합을 해결할 것을 권장합니다.
그러나 SNN과 노드 주소는 같고 프로젝트에는 없는 안전 장비가 라우팅 가능 안전 네트워크에 있을 수 있습니다. 이 경우 이러한 안전 정비는 Logix Designer 애플리케이션에 알려지지 않기 때문에 경고가 나타나지 않습니다.
서로 다른 두 장비의 노드 참조가 같을 경우 안전 시스템은 한 장비가 수신했지만 원래는 다른 장비용으로 의도되었던 패킷을 감지할 수 없습니다.
중복된 고유 노드 참조가 있을 경우 시스템 사용자가 안전하지 않은 조건이 발생할 수 없다는 것을 입증해야 합니다.
컨트롤러 SNN을 수동 지정으로 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. Online 도구 모음에서 Controller Properties 아이콘을 클릭합니다.
  2. Controller Properties 대화상자에서 Safety 탭을 클릭합니다.
  3. Safety 탭에서 변경하려는 포트의 SNN(안전 네트워크 번호) 오른쪽에 있는 타원형 버튼을 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer의 GuardLogix 5580 Properties 대화상자에서 SNN의 타원형을 클릭하는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer의 ControlLogix 5590 Properties 대화상자에서 SNN의 타원형을 클릭하는 위치를 보여줍니다.
  4. Safety Network Number 대화상자에서 Manual을 선택합니다.
  5. SNN 값을 1~9999(10진수) 중 하나로 입력한 다음 OK를 클릭합니다.
    이 이미지는 수동 형식으로 SNN을 구성할 수 있는 위치를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal