안전 네트워크 번호 복사

다른 트롤러에 SNN(안전 네트워크 번호)을 적용해야 하는 경우, SNN을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
안전 네트워크 번호를 복사하려면, 다음 단계를 완료하십시오.
  1. Online 도구 모음에서 Controller Properties 아이콘을 클릭합니다.
  2. Controller Properties 대화상자에서 Safety 탭을 클릭합니다.
  3. Safety 탭에서 Safety Network Number 오른쪽에 있는 타원형을 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer의 GuardLogix 5580 Properties 대화상자에서 SNN의 타원형을 클릭하는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Logix Designer의 ControlLogix 5590 Properties 대화상자에서 SNN의 타원형을 클릭하는 위치를 보여줍니다.
  4. Safety Network Number 대화상자에서 Copy를 클릭한 다음 OK를 클릭합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 SNN을 복사할 위치를 보여줍니다.
  5. 컨트롤러 속성 대화상자에서 OK를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal