컨트롤러의 온라인 전환을 위한 고려사항
프로그래밍 소프트웨어는 오프라인 프로젝트가 새 프로젝트인지 또는 오프라인 프로젝트가 변경되었는지에 따라 사용자가 대상 컨트롤러를 온라인 상태로 전환할 수 있는지 결정합니다.
- 프로젝트가 새 프로젝트이면 먼저 프로젝트를 컨트롤러로 다운로드해야 합니다.
- 프로젝트가 변경되었을 경우 업로드 또는 다운로드 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.
- 변경된 내용이 없으면 온라인 상태로 전환하여 프로젝트의 실행을 모니터링할 수 있습니다.
Match Project to Controller 및 Firmware Revision Matching 기능을 포함한 여러 요인이 이러한 프로세스에 영향을 미칩니다.
안전 컨트롤러의 경우 안전 상태 및 폴트, 안전 서명의 존재, 프로젝트와 컨트롤러의 안전 잠금/잠금 해제 상태가 추가 고려사항에 포함됩니다.
프로젝트 - 컨트롤러 일치
Match Project to Controller 기능은 표준 및 안전 프로젝트의 다운로드, 업로드 및 온라인 전환 프로세스에 영향을 줍니다. 이 기능은 Controller Properties 대화상자의 Advanced 탭에 있습니다.
프로젝트 - 컨트롤러 일치 기능이 오프라인 프로젝트에서 활성화된 경우 Logix Designer 애플리케이션은 오프라인 프로젝트의 컨트롤러 일련 번호와 연결된 컨트롤러의 일련 번호를 비교합니다. 두 일련 번호가 일치하지 않으면 다운로드/업로드를 취소하거나, 올바른 컨트롤러에 연결하거나, 대상 컨트롤러와 일치하도록 프로젝트의 일련 번호를 업데이트하는 올바른 컨트롤러에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
프로젝트 - 컨트롤러 일치

펌웨어 버전 일치
펌웨어 버전 일치는 다운로드 프로세스에 영향을 줍니다. 컨트롤러의 버전이 프로젝트의 버전과 일치하지 않으면 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. Logix Designer 애플리케이션을 사용하면 다운로드 과정의 일부로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하려면 먼저 펌웨어 업그레이드 키트를 설치해야 합니다.
제품 호환성 및 다운로드 센터(rok.auto/pcdc)에서 펌웨어와 관련 파일(예: AOP, EDS, DTM)을 다운로드하고 제품 릴리스 정보를 확인할 수 있습니다.
팁:
Logix Designer 애플리케이션의 Tools(도구) 메뉴에서
ControlFLASH Plus®
를 선택해 펌웨어를 업그레이드할 수도 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.