작동 모드 변경

컨트롤러 전면에 있는 스위치를 사용하여 작동 모드를 변경할 수 있습니다.
작동 모드를 변경하려면 다음 표에 설명된 대로 스위치의 위치를 ​​원하는 작동 모드에 맞게 물리적으로 변경해야 합니다.
컨트롤러 스위치 위치 및 작동 모드
스위치 위치
작동 모드 변경
RUN
Run 모드
REM
  • Remote Run 모드
  • Remote Program 모드
  • Remote Test 모드
PROG
Program 모드
스위치가 REM 위치에 있는 경우, 다음의 세 가지 가능한 모드가 있습니다.
  • Remote Run 모드를 활성화하려면 스위치를 RUN에서 REM으로 이동하십시오.
  • Remote Program 모드를 활성화하려면, 스위치를 PROG에서 REM으로 이동하십시오.
  • Remote Test 모드를 활성화하려면, 프로그래밍 소프트웨어와 REM 스위치 위치를 사용하십시오.
컨트롤러의 모드 스위치가 RUN 모드로 설정되는 경우, 온라인 편집, 프로그램 다운로드, 그리고 펌웨어 업데이트 등과 같은 기능은 금지됩니다. 금지된 기능 목록은 Controller Operation 모드를 참조하십시오.
스위치는 컨트롤러 및 제어 시스템 보안을 향상시키기 위한 기계적인 방법을 제공합니다. 물리적 스위치는
FactoryTalk® Security
서비스와 같이 컨트롤러에 대한 사용자 액세스를 유사하게 제어하는 다른 승인 및 인증 방법을 보완합니다.
중요:
컨트롤러 시운전 및 유지보수 중, 그리고 프로그램, 설정 또는 펌웨어를 변경해야 할 때마다 스위치를 REM 또는 PROG 모드로 설정하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal