안전 애플리케이션 프로그램 개발을 위한 체크리스트

다음 체크리스트를 사용하면 안전 애플리케이션 프로그램을 작성하거나 수정할 때 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다.
✔
시스템 요구 사항
컨트롤러가 안전 애플리케이션 프로그램 생성에 사용되는
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전을 지원합니까?
안전 애플리케이션 프로그램을 작성하는 동안 의 프로그램 지침을 준수했습니까?
안전 애플리케이션 프로그램에 래더 다이어그램만 포함되어 있습니까?
안전 애플리케이션 프로그램에 안전 명령어만 포함되어 있습니까?
안전 애플리케이션 프로그램에서 안전 태그와 표준 태그를 명확하게 구별합니까?
안전 루틴에 안전 태그만 사용됩니까?
안전 루틴이 표준 태그를 읽거나 쓰려고 시도하지 않는지 확인했습니까?
안전 태그에 표준 태그 별칭이 지정되지 않았으며 표준 태그에 안전 태그 별칭이 지정되지 않았는지 확인했습니까?
각 안전 출력 태그가 올바르게 구성되고 물리적 출력 채널에 연결되었습니까?
매핑된 모든 태그가 안전 애플리케이션 로직에서 조건부로 적용되는지 확인했습니까?
폴트 루틴에서 감시하는 프로세스 파라미터를 정의했습니까?
안전 애드온 명령어를 명령어 서명으로 봉인하고 안전 설명서 서명을 기록했습니까? 애드온 명령어의 1회 사용을 위한 선택 사항입니다. 필수 애드온 명령어는 서로 다른 애플리케이션에서 재사용됩니다.
시스템 시운전 중에 잠재적인 경보 급증 현상을 측정하고, 측정된 스캔 시간이 허용 가능한 수준이 아닐 경우 프로젝트를 변경했습니까?
필요한 경우, 독립적인 안전성 검토자가 해당 프로그램을 검토했습니까?
검토 내용을 문서화하고 서명했습니까?
애플리케이션이 SIL 3 또는 고수요 SIL 2인 경우, 프로그램 로직에서 이중화 상태 비트(S:R)를 사용하여 이중화 시스템 작동을 모니터링했습니까?
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal