안전 출력을 위한 체크리스트

프로그래밍이나 스타트업의 경우 시스템에 있는 모든 안전 출력에 대해 개별 요구사항 체크리스트를 작성해야 합니다. 이렇게 해야만 요구 사항이 명확하고 완벽하게 충족되었는지 확인할 수 있습니다. 이 체크리스트를 어플리케이션 프로그램에 외부 배선을 연결하기 위한 설명서로 사용할 수도 있습니다.
✔
출력 장비 요구사항
설치 매뉴얼 및 주의 사항에 따라 해당 안전 표준을 준수했습니까?
시스템 및 장비에 대한 프로젝트 검증 테스트를 수행했습니까?
각 장비의 구성을 업로드했으며 구성 도구에서 보낸 구성과 비교했습니까?
테스트 출력이 안전 출력으로 사용되지 않았는지 확인했습니까?
장비가 목표 표준 및 필수 안전 레벨을 준수합니까?
출력 및 액추에이터의 전기 사양이 호환되는지 확인했습니까?
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal