모듈 억제
모듈 억제는 구성에서 모듈을 제거하지 않고도 컨트롤러와 모듈 사이의 연결(Listen Only 연결 포함)을 무기한으로 중지할 수 있게 합니다. 이 프로세스는 컨트롤러와 모듈 사이의 연결을 일시적으로 중단합니다.
중요:
출력이 있는 모듈을 금지할 때마다 모든 출력이 Program Mode에 대해 설정된 상태로 변경됩니다.
다음 시나리오에서 모듈 금지 기능을 사용할 수 있습니다.
- 모듈에서 유지보수를 수행합니다.
- 모듈 업데이트(예, 모듈 펌웨어 버전 업데이트)를 수행합니다.
- 아직 물리적으로 처리하지 않는 모듈을 포함하는 프로그램을 사용합니다. 아직 존재하지 않는 모듈은 컨트롤러가 검색하지 않기를 원합니다. 이 경우, 모듈이 시스템에 물리적으로 장착될 때까지 프로그램에서 모듈을 금지할 수 있습니다.
다음 절차에 따라 모듈을 금지하거나 금지 해제하십시오.
- 모듈 금지:
- Module Properties 대화상자에서 Connection 보기로 이동하여 Inhibit Module 확인란을 선택합니다.
- Apply 또는 OK를 선택합니다.
- 필요한 업데이트를 수행합니다.
- 모듈 금지 해제:
- Module Properties 대화상자에서 Connection 보기로 이동하여 Inhibit Module 확인란을 선택 해제합니다.
- Apply 또는 OK를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.