이더넷 포트 설정 구성
FactoryTalk Linx 소프트웨어를 이용해 Ethernet 포트 속도와 이중 통신 방식을 아직 설정하지 않은 경우에는 다음 작업을 완료하십시오.
- 컨트롤러 모드 스위치를 REM 위치에 넣으십시오.
- Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 프로젝트를 Run 모드로 변경하십시오.컨트롤러 모드를 Remote Run으로 변경하라는 메시지가 표시되면 Yes를 클릭하십시오.
- 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 Properties를 선택하십시오.
- Device Information 보기에서 Port Configuration을 선택합니다.
작업작업모듈이 포트 속도와 이중 통신 방식의 설정을 자동 설정Auto-Negotiate 확인란을 선택한 상태로 둡니다.포트 속도 및 이중 통신 방식의 설정을 수동으로 구성합니다.다음 단계를 따르십시오.- Auto-Negotiate 확인란의 선택을 취소합니다.
- Speed 카테고리 Selected 열의 드롭다운 목록에서 포트 속도를 선택합니다.
- Duplex 카테고리 Selected 열의 드롭다운 목록에서 Full을 선택하여 포트를 Full-duplex 모드로 설정합니다.
NFC 기능을 비활성화합니다.Enable Near Field Communication(NFC) 확인란의 선택을 취소합니다. - Module Properties 보기에서 Internet Protocol을 선택합니다.
필요하면 다음과 같은 인터넷 프로토콜 속성을 설정할 수 있습니다.- Domain Name
- Host Name
- Gateway Address
- Primary DNS Server Address
- Secondary DNS Server Address
- Module Properties 대화상자에서 OK를 선택합니다.중요:이 페이지에서 IP 주소)를 변경하려고 하면 아래의 알림이 표시됩니다.

- 프로젝트를 저장하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.