SSI 보기
SSI는 Device Definition 대화상자에서 Encoder Type 파라미터로 SSI를 선택한 경우에만 사용 가능합니다.
SSI 보기 예

SSI 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 |
|---|---|
Disable | SSI 입력을 활성화 또는 비활성화합니다. SSI 입력이 비활성화되면 모듈이 클럭 신호 출력을 멈춥니다. |
Code Type | SSI 센서의 코드 유형을 결정합니다.
|
Word Length | 수신된 시리얼 데이터 워드의 길이를 비트 단위로 결정합니다. |
Trailing Bits | I.SSIxx.Data를 가져오기 위해 SSI 원시 데이터에서 오른쪽으로 이동할 비트 수를 결정합니다. |
Baud Rate | SSI 데이터 클럭의 속도를 결정합니다.
|
Delay Time | 연속 SSI 데이터 워드 사이의 지연을 마이크로초 단위로 결정합니다. |
Word Filter Control | 실시간 현재 SSI 데이터 워드를 업데이트하기 위해 모듈이 SSI 센서로부터 수신하는 연속하는 SSI 데이터 워드의 해당 수를 결정합니다.
|
Diagnostics | 진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다. |
SSI 진단
SSI Diagnostics를 보려면 SSI 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
SSI Diagnostics 예

의견을 작성 부탁드립니다.