Input 보기

Input을 사용하여 장치의 입력을 보거나 구성합니다.
Input 보기 예
Input 보기에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Input
이 구성이 적용되는 입력 번호를 표시합니다.
Input Filter Time
Off → On
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Input Filter Time
On → Off
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.

입력00 진단

Input00 진단을 보려면 Input 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
Input00 Diagnostics 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal