Connection 창
Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
- RPI 속도를 설정합니다. 자세한 내용은 요청된 패킷 간격을 참조하십시오.
- EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
- 연결 폴트의 원인을 확인합니다.팁:연결 폴트가 있는 경우, 모듈의 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 Connection Fault 영역에 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
- 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
- 컨트롤러가 Run 모드에 있는 동안 연결 실패가 발생하는 경우 주요 또는 사소한 폴트를 유발할 것인지 여부를 설정합니다.
- Automatic Diagnostics를 활성화 또는 비활성화합니다.주목 :Automatic Diagnostics를 활성화하지 않으면 장치가 FatoryTalk Alarms and Events에 진단 정보를 게시하지 않습니다.
Connection 창 예

의견을 작성 부탁드립니다.