상태 표시기를 사용한 문제 해결

PointMax I/O 모듈은 다음과 같은 상태 표시기를 사용합니다.
  • SA 전원 표시기 – 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • 모듈 상태 표시기 – 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • 채널 상태 표시기 – 이 표시기는 모듈 유형에 따라 다르게 작동합니다.

SA 전원 상태 표시기

SA 전원 상태 표시기 의미
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈로 SA 전원이 공급됩니다.
없음
적색 점등
모듈에 SA 전원이 없거나 SA 전원 전압이 유효한 범위에 있지 않습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. SA 전원 배선이 어댑터, 확장 전원 모듈 또는 5034-MBSA 마운팅 베이스에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
  2. 다음을 확인하십시오.
    • SA 전압이 올바른 범위인지 확인하십시오.
    • 외부 전원 공급 장치를 사용할 경우 전원 공급 장치가 켜졌는지 확인합니다.
    • 장착 베이스에서 장착 베이스로의 연결이 적절히 고정되었는지 확인하십시오.
      어댑터의 Module Properties에서 Chassis Information 화면으로 이동하여 모든 슬롯에 설치된 장착 베이스의 필드 전원 상태를 확인하십시오.

모듈 상태 표시기

모듈 상태 표시기 의미
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈이 작동 중이며 모든 I/O 연결이 활성 상태입니다.
없음
녹색 점멸
모듈에 I/O 연결이 없습니다.
모듈에서 컨트롤러로의 연결을 방해하는 것이 무엇인지 확인하고 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션의 문제점을 해결하십시오.
녹색불 점등
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트 시도가 실패했습니다.
  • 장비에 복구 가능 폴트가 발생했습니다.
  • 모듈에 대한 연결이 시간 초과되었습니다.
다음 중 하나를 완료하십시오.
  • 펌웨어 업데이트 프로세스를 완료합니다.
  • 펌웨어 업데이트에 실패하면 다시 시도하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 모듈 복구 가능 폴트가 발생했는지 확인합니다. Device Information 보기에 표시됩니다.
    복구 가능한 폴트를 해제하려면 다음 중 하나를 완료하십시오.
    • 모듈 전원을 껐다가 켭니다.
    • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 Module Properties 대화상자의 Device Information 보기를 통해 Reset device를 선택합니다.
    전원을 껐다 켜고 모듈을 재설정해도 오류가 해결되지 않으면 로크웰 오토메이션 기술 지원부로 문의하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해서 연결이 시간 초과되었는지 확인합니다. Module Properties의 Connection 보기는 연결 요청이 시간 초과되었는지 여부를 나타냅니다.
    연결이 시간 초과된 경우, 원인을 확인해서 수정하십시오. 예를 들어, 케이블에 문제가 있으면 연결에서 타임아웃이 발생할 수 있습니다.
적색 점등
모듈에서 복구 불가능 폴트가 발생했습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 모듈의 전원을 껐다 켜십시오.
  2. 상태 표시기가 적색으로 계속 켜져 있으면 모듈을 교체하십시오.

채널 상태 표시기

출력 채널 상태 표시기 의미
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈이 켜지지 않았습니다.
  • 모듈에 전원이 공급되지만 컨트롤러에서 모듈로 연결이 설정되지 않았습니다.
  • 모듈이 켜졌지만 입력 채널이 비활성화되었습니다.
다음 중 하나를 완료하십시오.
  • 모듈이 켜져야 하는데 켜지지 않은 경우, 다음 절차를 완료하십시오.
    • 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
    • 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
  • 모듈이 켜졌지만 채널이 예상대로 작동하지 않는 경우 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 채널이 비활성화되어 있지 않고 모듈이 컨트롤러에 연결되어 있는 것을 확인하십시오.
    Module Properties에 있는 Connection 보기는 연결이 실행 중이거나 고장난 상태인지 여부를 나타냅니다. 연결에 폴트가 발생하면 Connection 보기에 에러 정보가 표시됩니다.
  • 채널이 비활성화된 경우, 조치가 필요하지 않습니다.
노란색 점등
출력 채널이 정상적으로 작동 중입니다.
없음
적색 점멸
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈에 SA 전원이 없거나 SA 전원 전압이 유효한 범위에 있지 않습니다.
  • 출력에서 전선이 분리되었습니다. 즉, 무부하 상태가 존재합니다.
  • 채널이 처리할 수 있는 최대 전류를 초과하여 모듈이 채널에서 전류를 소비하고 있습니다. 즉, 단선 상태가 존재합니다.
다음 중 하나:
  • SA 전원 폴트가 발생한 경우, 위의 SA 전원 표시기 표에서 적색 점등 표시기 상태에 대한 권장 조치를 참조하십시오.
  • 출력 채널에서 배선을 확인합니다. 필요한 경우 배선을 다시 연결합니다.
  • 어플리케이션의 문제점을 해결하여 채널에서 적절한 수준의 전류가 소비되도록 하십시오.
노란색/적색 교대로 점멸
캘리브레이션이 진행 중입니다.
캘리브레이션 프로세스를 성공적으로 완료합니다.
적색 점등
모듈 내부의 문제점이 발생했습니다. 다음은 상태 표시기가 적색으로 점등하도록 유발할 수 있는 문제점의 예입니다.
  • 채널에 캘리브레이션 폴트가 발생했습니다.
  • 모듈에 복구불가능 폴트가 발생했습니다.
다음 중 하나를 완료하십시오.
  • 캘리브레이션 과정 후에 표시기가 적색으로 점등하는 경우, 캘리브레이션을 성공적으로 수행하거나 전원을 껐다가 켜서 폴트를 복구할 수 있습니다.
  • 폴트가 캘리브레이션에 의한 것이 아니라면 전원을 껐다가 켜서 폴트를 복구하십시오. 그래도 문제가 계속되면 모듈을 교체하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal