Channels 보기
Channels 창은 모든 모듈 채널에 대한 설정 값의 개요를 보여줍니다.
팁:
모든 채널 구성이 Channels 보기에 포함되는 것은 아닙니다. 채널 설정의 전체 세트를 보거나 변경하고 채널의 진단 정보를 보려면 Chxx 보기를 사용하십시오.
이 보기에서 모든 채널에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 원하는 경우 채널을 비활성화합니다.
- 출력 유형 및 출력 범위를 변경합니다.
- 무부하 감지 활성화 또는 비활성화
- 초기화 유지 활성화 또는 비활성화
- 엔지니어링 단위로 스케일링 설정 및 모든 구성 다시 계산하기
- 연결 폴트 처리 설정
다음 화면에서 모듈의 모든 채널에 대한 설정을 모니터링할 수 있습니다. 채널의 진단 정보를 보려면 해당 Chxx 보기로 이동하십시오.
Channels 보기 예

Chxx 보기
Chxx 보기(여기에서, xx는 채널 번호를 나타냄)는 해당 채널에 사용 가능한 설정 옵션을 보여줍니다.
이 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 원할 경우 채널 비활성화
- 출력 유형 및 출력 범위를 변경합니다.
- HART 활성화 또는 비활성화
- 무부하 감지 활성화 또는 비활성화
- 초기화 유지 활성화 또는 비활성화
- 스케일링 설정을 설정합니다.
- 설정이 변경된 경우 엔지니어링 단위를 다시 계산하십시오.
- 연결 폴트 처리 설정
- 채널 진단 정보 보기
Chxx 보기 예

Recalculate Units
Recalculate Units를 사용하면 스케일링 변경 후 모든 설정을 Engineering 단위로 재계산할 수 있습니다. 다음을 고려하십시오.
- Recalculate Units 옵션은 스케일링 설정이 변경될 때 활성화됩니다.
- Recalculate Units 옵션을 선택하면, 변경하기 전에 확인할 수 있도록 새 스케일링 구성에 따라 다시 계산된 새 값이 이전 값과 함께 표시됩니다.
- "Yes"를 선택하여 변경을 진행하면 새로운 값이 설정되지만 "Apply/OK"을 선택하면 적용됩니다.
- "No"를 선택하여 변경을 취소하면 기존 값이 그대로 유지됩니다. Recalculate Units를 다시 선택하거나 새 스케일링에 따라 이러한 설정을 수동으로 변경할 수 있습니다.
Recalculate Units 예

Channelxx Diagnostics
모듈과 연결되었을 때 채널 진단 정보를 표시합니다. 모듈과 온라인 상태인 경우, Chxx 보기의 Diagnostics 를 선택하여 진단 정보를 확인합니다.
Channelxx Diagnostics 예

Limits View
아날로그 출력 모듈의 각 채널에는 관련 Limits 보기가 있습니다. Signal Units 옵션은 채널의 출력 유형 및 범위에 해당됩니다.
이 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 모든 알람을 비활성화합니다.
- 클램프 알람 래칭 및 출력 클래밍 설정
- 다양한 모드에서 출력 Ramping을 활성화/비활성화하고 Ramp 속도를 설정합니다(Ramp 모드가 활성화된 경우).중요: HART가 활성화된 경우 Run 모드에서 허용되는 최대 Ramping 속도는 833.33%/s입니다.
Chxx - Limits View 예

의견을 작성 부탁드립니다.