유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결
설정이 진행되는 동안 Connection over EtherNet/IP 파라미터를 설정해야 합니다. 설정 선택 사항은 네트워크를 통해 입력 데이터를
브로드캐스트하는 방법을 지정합니다.
PointMax I/O 모듈은 다음 방법 중 하나를 사용해 데이터를 브로드캐스트합니다.
- 멀티캐스트 - 멀티캐스트 연결은 하나의 발신부에서 복수의 수신부로 동시에 정보를 전달합니다. 한 전송의 복사본이 가능한 대상의 선택된 하위 집합으로 전달됩니다.
- 유니캐스트 - 유니캐스트 연결은 네트워크에서 소스 노드와 대상 노드 간의 점대점(point-to-point) 전송입니다. 전송이 하나의 대상 컨트롤러로 전송됩니다.
중요:
기본 설정은 유니캐스트입니다. 네트워크 대역폭 사용량을 줄이려면 유니캐스트를
사용하십시오. 그러나 고가용성 시스템에서 ControlLogix 5580 컨트롤러를 사용하는 경우 멀티캐스트를 사용해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.