요청된 패킷 간격
요청된 패킷 간격(RPI)은 컨트롤러와 모듈 사이에 교환되는 데이터의 특정 속도를 정의하는 설정 가능한 파라미터입니다.
RPI 값은 초기 모듈 설정이 진행되는 동안 설정될 수 있으며 모듈 작동이 시작된 후에 필요에 따라 조정 가능합니다.
중요:
프로젝트가 온라인에 접속된 상태에서 RPI를 변경하면 모듈과의 연결이
차단되었다가 다음 중 하나의 방법으로 다시 연결됩니다.
- 모듈에 대한 연결을 차단하고, RPI 값을 변경하고, 연결 차단을 해제합니다.
- RPI 값을 변경합니다. 이 경우에는 연결이 차단되었다가 모듈 설정에 대한 변경을 적용하면 바로 다시 연결됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.