캘리브레이션이 진행되는 동안 컨트롤러 상태

캘리브레이션하기 전에 모듈을 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 프로젝트에 추가해야 합니다.
PointMax 아날로그 모듈을 캘리브레이션하려면 프로젝트가 소유자 컨트롤러와 온라인 상태여야 합니다. 다음 조건 중 하나에서 캘리브레이션할 수 있습니다.
  • Remote Program 또는 Program 모드에 있는 컨트롤러.
    모듈을 캘리브레이션할 때 모듈이 Program 모드이고 능동적으로 프로세스를 제어하고 있지 않아야 합니다.
  • 모듈에 대한 연결이 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal