캘리브레이션 절차

아날로그 출력 채널을 캘리브레이션할 때 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 특정 신호 레벨을 출력하도록 모듈에 명령을 내립니다. 신호 유형은 채널에서 사용되는 출력 유형에 따라 결정됩니다.
아날로그 출력 모듈 캘리브레이션 레퍼런스
출력 유형
출력 범위
Low 캘리브레이션 레퍼런스 레벨
High 캘리브레이션 레퍼런스 레벨
Voltage (V)
-10~10V
-10.0V
10.0V
0~10V
1.0V
10.0V
0~5V
1.0V
5.0V
Current (mA)
0~20mA
1.0 mA
20.0 mA
4~20mA
5.0 mA
20.0 mA
실제 신호 레벨을 측정하고 결과를 기록해서 모듈의 부정확성을 확인해야 합니다.
이 예제에서는 전류(mA) 출력 유형과 함께 사용하기 위해 아날로그 출력 모듈의 채널을 보정하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 단계를 따르십시오.
  1. 캘리브레이션할 채널에 DMM을 연결합니다.
  2. 프로젝트와 온라인으로 연결하고 컨트롤러가 Program 모드에 있는지 확인합니다.
  3. 캘리브레이션할 채널이 올바른 출력 범위로 설정되어 있는지 확인합니다.
  4. Module Properties 대화상자의 Calibration 보기에서 Start Calibration을 선택합니다.
  5. 채널을 캘리브레이션할 것인지 확인하는 대화상자가 나타나면 OK를 선택합니다.
  6. 캘리브레이션할 채널을 한 번에 하나씩 또는 그룹으로 선택한 다음 Next를 선택합니다.
  7. Output Reference 대화상자가 나타나고 낮은 레퍼런스에 대해 보정할 채널이 표시되면 Next를 선택합니다.
    Low 레퍼런스 값에 대한 Measure and Record Values 대화상자가 나타납니다.
  8. 멀티미터를 사용하여 채널의 Low 레퍼런스 값을 측정합니다.
  9. Recorded Reference 열에 측정된 값을 기록하고 Next를 선택합니다.
    Low Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.
  10. Status가 OK이면 Next를 선택합니다.
    상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
  11. Output Reference 대화상자가 나타나고 High 레퍼런스에 대해 보정할 채널이 표시되면 Next를 선택합니다.
    Measure and Record Values 대화상자가 나타납니다.
  12. 멀티미터를 사용하여 채널의 High 레퍼런스 값을 측정합니다.
  13. Recorded Reference 열에 측정된 값을 기록하고 Next를 선택합니다.
    High Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.
  14. Status가 OK이면 Next를 선택합니다.
    상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
  15. Calibration Completed 대화상자가 나타나면 Finish를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal