모듈 설정

I/O 모듈을 설정하기 전에 I/O 모듈을 소유하는 Logix 5000 컨트롤러에 대한 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에는 모듈의 설정 데이터가 포함되어 있습니다.
Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 프로그램 다운로드가 진행되는 동안 프로젝트를 소유자 컨트롤러로 전송합니다. 그런 다음 데이터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 I/O 모듈로 전송됩니다.
I/O 모듈은 설정 데이터를 수신 및 적용한 직후에 작동 가능합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal