안전 애플리케이션 적합성 수준

PointMax 안전 출력 모듈의 안전 애플리케이션 적합성
적합성 수준
조건
설명
IEC 61508에 정의된 바와 같이 최대 SIL 2, 그리고 ISO 13849-1에 정의된 바와 같이 PLc, Cat. 2 등급의 애플리케이션
모듈이 단일 채널 모드를 사용합니다.
  • Point mode is Safety Pulse Test
  • Point mode is Safety – 출력 포인트가 최소한 6개월마다 안전 상태가 될 수 있는지 기능적으로 테스트하고 확인해야 합니다.
다음을 고려하십시오.
  • 단일 또는 이중의 채널 모드 유형은 Performance Level 및 Category에 영향을 줍니다. 채널 모드 유형에 관계 없이 SIL 3 애플리케이션에서 모듈을 사용할 수 있습니다.
  • SIL 3 단일 채널을 달성하려면 사용하는 센서도 SIL 3 단일 채널이어야 합니다.
  • 안전 I/O 모듈만 특정 Suitability Level에 대한 진단을 제공하는 경우에 한해 Point 모드가 Safety Pulse Test이어야 한다는 요구 사항이 있습니다.
안전 I/O 모듈이 있는 대형 안전 시스템은 Point 모드가 Safety Pulse Test이어야 한다는 요구 사항 없이도 명시된 적합성 수준을 달성하기 위해 필요한 진단을 제공할 수 있습니다.
특정 Safety Integrity Level을 달성하려면 해당 안전 모듈의 배선 다이어그램을 참조하십시오.
IEC 61508에 정의된 바와 같이 최대 SIL 3, 그리고 ISO 13849-1에 정의된 바와 같이 PLc, Cat. 4 등급의 애플리케이션
모듈이 단일 채널 모드를 사용합니다.
  • Point mode is Safety Pulse Test
  • Point mode is Safety – 출력 포인트가 최소한 24시간마다 안전 상태로 전환될 수 있는지 기능적으로 테스트하고 확인해야 합니다.
  • IEC 60947 인증 안전 컨택터 사용
  • 외부 배선 폴트 배제 – 각 개별 전도체의 보호 결합 회로에 쉴드가 연결된 케이블을 사용하거나, 플랫 케이블에서는 각 신호 전도체 사이에 접지된 하나의 전도체를 사용하십시오.
모듈이 이중 채널 모드를 사용합니다.
  • Point mode is Safety Pulse Test
모듈이 이중 채널 모드를 사용합니다.
  • Point mode is Safety – 출력 포인트가 최소한 24시간마다 안전 상태로 전환될 수 있는지 기능적으로 테스트하고 확인해야 합니다.
  • 외부 배선 폴트 배제 – 각 개별 전도체의 보호 결합 회로에 쉴드가 연결된 케이블을 사용하거나, 플랫 케이블에서는 각 신호 전도체 사이에 접지된 하나의 전도체를 사용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal