모듈(Module) 유형 선택 대화 상자 - 모듈 검색 탭

검색 중에 찾아낸 모든 모듈(Module) 유형이 모듈 검색 결과 목록에 표시됩니다.
즐겨찾기
탭과 마찬가지로
모듈(Module) 검색
탭에서는 필터 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 장치 목록이 훨씬 작게 표시되므로 검색 상자도 사용할 수 없습니다.
이 탭으로 온라인 모듈(Module) 검색을 수행하여 네트워크/백플레인에 물리적으로 연결된 장치를 찾습니다.
Logix Designer
응용 프로그램이 온라인 상태이고
모듈 검색
탭이 활성화되어 있을 때 시스템이 네트워크와 백플레인을 지속적으로 검색합니다. 찾은 모든 모듈(Module)이 모듈 검색 결과 목록에 표시됩니다. 검색 수행 도중 모듈(Module)을 추가, 제거 또는 상태를 변경하는 경우
모듈 검색
탭에 이러한 변경 사항이 반영됩니다. 응용 프로그램이 온라인이 아니거나 검색할 네트워크에 대한 경로에 오류가 있는 경우 이 탭은 비어 있습니다.
응용 프로그램이 온라인이 아니거나 검색할 네트워크에 대한 경로에 오류가 있는 경우
모듈(Module) 검색
탭에 모듈 유형이 포함되지 않습니다. 다음 메시지를 제외하고 모듈(Module) 검색 결과 목록이 비어 있습니다.
Logix Designer가 온라인이고 네트워크 경로가 유효한 경우에만 모듈(Module) 검색이 지원됩니다.
모듈(Module) 검색 결과 목록
검색 중에 찾아낸 모든 모듈(Module) 유형이 모듈 검색 결과 목록에 표시됩니다. 특정 모듈 유형에는 빨간색 플래그가 표시될 수 있으며, 이는 해당 모듈이 컨텍스트상 유효하지만 다음과 같은 이유로 생성할 수 없음을 나타냅니다.
  • 모듈(Module) 유형을 온라인에서 만들 수 없습니다.
  • 이 모듈(Module) 유형을 삽입해야 하는 주소가 이미 사용되었습니다. 이 시나리오는 프로젝트에서 이미 구성된 모듈(Module) 유형과 네트워크/백플레인에 있는 물리적 장치 사이에 불일치 가능성이나 모듈이 이미 구성되었다는 사실을 나타냅니다.
마우스 오른쪽 단추로 개체를 클릭하면 모듈(Module) 유형을 만들고 즐겨찾기에 추가하거나 해당하는 경우 EDS 파일을 등록할 수 있는 메뉴가 표시됩니다.
모듈(Module) 열
네트워크 또는 백플레인에서 찾은 모듈(Module)이 표시됩니다. 목록의 첫 번째 항목은 일반적으로 제품의 카탈로그 번호를 설명하는 텍스트가 있는 백플레인 또는 버스입니다. 연속한 항목에 백플레인이나 네트워크에 있는 I/O 모듈(Module) 또는 장치가 표시됩니다. 예:
수정 버전 열
백플레인이나 네트워크에 있는 각 장치의 하드웨어 수정 버전(주 수정 버전.부 수정 버전으로 표시)이 표시됩니다.
추가 정보 열
해당하는 위치에 오류 메시지 및 유용한 문제 해결 제안이 표시됩니다. 다음은 이런 오류 메시지의 예입니다.
  • 검색된 장치가 프로젝트의 장치와 일치하지 않습니다.
    Logix Designer
    응용 프로그램에서 지정된 주소에 구성된 모듈 유형이 네트워크 또는 백플레인에 연결된 실제 모듈 유형과 다릅니다. CIP 모듈(Module)의 모듈 유형 불일치는 공급업체 ID, 장치 유형, 제품 코드 및/또는 주 수정 버전의 차이로 정의됩니다.
  • 이 모듈은 온라인에서 만들 수 없습니다. 만들려면 오프라인 상태로 전환합니다.
    네트워크 또는 백플레인에 연결된 모듈 유형은
    Logix Designer
    응용 프로그램에서 온라인으로 생성하는 것을 지원하지 않습니다.
  • 이 모듈에 대한 EDS 파일이 등록되지 않았습니다.
    이 문제는 모듈(Module) 유형을 알 수 없는 경우에 발생합니다. 네트워크 또는 백플레인의 지정된 모듈(Module) 유형에 대해 EDS 파일이 설치되지 않은 경우가 있습니다. 이 경우 알려진 모든 것은 모듈(Module) 유형에 대한 CIP 키입니다. EDS 파일을 등록하려면 모듈(Module) 유형을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여
    EDS 파일 등록
    을 선택하거나
    작업(Action)
    열 아래 오류 메시지의 오른쪽에 있는
    EDS 파일 등록
    을 클릭합니다.
  • 이 장치를 만들기 전에 프로필을 설치해야 합니다.
    이 문제는 EDS 파일이 등록되었지만 EDS 파일을 사용하기 위해 사용자 지정 프로필을 설치해야 하는 경우 발생합니다.
작업(Action) 열
문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 작업(Action)이 표시됩니다.
만들기
선택한 모듈(Module)을 만들려면 이 단추를 선택합니다.
EDS 파일 등록
필요한 경우 이 단추를 선택하여 EDS 하드웨어 설치 도구를 시작하고 선택한 모듈(Module)에 EDS 파일을 등록합니다.
모듈(Module) 유형 선택
대화 상자가 백그라운드에 열려 있습니다. EDS 파일이 성공적으로 등록되면
만들기
단추가 활성화됩니다.
만들 때 닫기
만들기
를 선택한 후
모듈(Module) 유형 선택
대화 상자를 닫을지 아니면 열린 상태로 유지할 것인지 여부를 결정합니다. 확인란을 선택할 경우
새 모듈(Module)
대화 상자가 열리고
모듈 유형 선택
대화 상자가 닫힙니다. 확인란을 선택 해제하면
모듈(Module) 선택
대화 상자가 백그라운드에 열린 채 유지되고
새 모듈
대화 상자가 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal