모듈(Module) 유형 선택 대화 상자 - 즐겨찾기 탭

즐겨찾기
탭에서는 표시된 모듈(Module) 유형 목록을 사용자 지정하는 방법을 제공합니다. 자주 사용하는 모듈(Module)을 즐겨찾기에 추가합니다. 이렇게 하면 응용 프로그램에 대한 모듈 유형을 훨씬 더 쉽게 추가하고 구성할 수 있습니다.
해당 매개 변수는 이 탭에서 사용할 수 있습니다.
검색 상자
모듈(Module)의 수가 즐겨찾기 목록에 표시되는 것보다 더 많은 경우 범위를 좁힐 수 있습니다.
즐겨찾기
탭의 카탈로그 결과 영역에 있는 모듈(Module)에 대해서만 검색이 수행됩니다.
즐겨찾기 결과
모듈(Module)의 이름, 설명 및 공급업체를 표시합니다.
카탈로그 번호
,
설명
,
공급업체
또는
범주
를 기준으로 모듈(Module) 목록을 정렬합니다.
더 많은 모듈(Module) 유형이 즐겨찾기 목록에 포함될 수 있지만 지정된 컨텍스트에서 만들 수 있는 모듈 유형만 즐겨찾기 결과 목록에 표시됩니다. 예를 들어, 즐겨찾기 목록에 추가된 I/O 모듈(Module) 유형은 1769 백플레인 컨텍스트에서 유효하지 않기 때문에 1769 백플레인 아래의 즐겨찾기 목록을 검색할 때 표시되지 않습니다.
즐겨찾기 결과 목록 컨트롤
열 제목의 정렬 화살표:
열을 기준으로 모듈(Module) 유형 목록을 영숫자의 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다. 원하는 열을 선택하여 정렬을 오름차순과 내림차순 사이에 전환합니다. 기본값은 오름차순입니다. 현재 정렬된 열에 정렬의 방향을 나타내는 정렬 화살표가 표시됩니다.
만들기
또는 목록에서
즐겨찾기 제거
를 수행하려면 선택할 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
필터 지우기
입력된 텍스트의 검색 상자를 선택 해제하려면 이 단추를 선택합니다.
즐겨찾기
목록을 원래 내용으로 재설정합니다.
팁: 원래 내용은 대화 상자를 열 때 표시되는 내용입니다.
만들 때 닫기
만들기
를 선택한 후
모듈(Module) 유형 선택
대화 상자를 닫을지 아니면 열린 상태로 유지할 것인지 여부를 결정합니다. 확인란을 선택할 경우
모듈(Module) 유형 선택
대화 상자가 닫히고
새 모듈
대화 상자가 열립니다. 확인란을 선택 해제하면
모듈(Module) 유형 선택
대화 상자가 백그라운드에 열린 채 유지되고
새 모듈
대화 상자가 열립니다.
즐겨찾기 제거 단추
즐겨찾기 목록에서 현재 선택한 모듈(Module) 유형을 제거하려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal