유효한 확장 I/O 값 입력

이 필드는 1769-L1x CompactLogix Controller에서 사용할 수 있습니다.
컨트롤러(Controller)의
I/O 확장
선택이 실제로 존재하는 물리적 모듈(Module)의 수와 일치하지 않는 경우, 컨트롤러가 온라인이면:
  • 컨트롤러(Controller)가 I/O 연결을 만들지 않습니다.
  • 모듈(Module)이 오류를 발생시킵니다.
유효한 확장 I/O 값을 입력하려면:
  1. 새 컨트롤러(Controller)를 만들면서 새 컨트롤러의 로컬 입력 및 출력 모듈(Module) 수를 알 수 없는 경우
    새 컨트롤러
    대화 상자의
    확장 I/O
    목록에서
    0 모듈
    을 선택합니다.
    컨트롤러(Controller)를 수정하는 경우, 컨트롤러
    속성
    대화 상자,
    일반
    탭의
    확장 I/O
    목록에서 컨트롤러의 물리적 입력 및 출력 모듈(Module) 수를 선택합니다. 예를 들어, 컨트롤러(Controller)에 대해 두 개의 확장 I/O 모듈(Module)을 추가할 경우
    2 모듈
    을 선택합니다.
  2. I/O 구성
    트리를 사용하여 새로운 확장 I/O 모듈(Module)을 추가합니다.
    확장 I/O
    를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고
    새 모듈(Module)
    을 선택하여
    모듈 선택
    대화 상자를 엽니다.
이 예는 두 개의 확장 I/O 모듈(Module)을 보여줍니다.
중요: 올바른 POINT I/O 시스템에는 비어 있는 터미널 베이스가 없습니다. I/O 설정이 일치하지 않은 상태에서 온라인으로 전환하면 시스템에서 잠재적으로 의도하지 않은 제어가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은
POINT I/O, EtherNet/IP, 어댑터 모듈 사용자 매뉴얼
(발행 번호 1734-UM011)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal