새로운 컨트롤러(Controller) 추가
컨트롤러(Controller)를 프로그래밍하거나 구성하기 전에 새 컨트롤러를 추가하여 컨트롤러를 저장하는 프로젝트 파일을 작성합니다.
새로운 컨트롤러(Controller)를 추가하려면:
- 파일에서새로 만들기를 선택합니다.
- 새 프로젝트대화 상자에서 컨트롤러(Controller)를 선택합니다.
- 이름에 프로젝트의 이름을 입력하고다음을 선택합니다.확장자가 .acd인 프로젝트 파일에도 이와 동일한 이름이 사용됩니다.
- 수정 버전에서 이 프로젝트가 구성되는 펌웨어의 주 수정 버전을 선택합니다.컨트롤러(Controller) 유형을 지원하는 설치된 주 수정 버전 목록에서 선택합니다.
- 섀시의 경우 컨트롤러(Controller)에 적합한 섀시 유형을 선택합니다.
- 이 필드는 1756 ControlLogix 및 1756 GuardLogix 컨트롤러 유형에 적용됩니다.
- CompactLogix 또는 GuardLogix 컨트롤러 유형에는 이 필드를 사용할 수 없습니다. 이와 같은 컨트롤러(Controller)에는 실제 섀시가 없기 때문에 섀시 유형을 선택할 필요가 없습니다.
- 슬롯에서 컨트롤러(Controller)의 슬롯 번호를 입력합니다.
- 1769-L1x CompactLogix 컨트롤러의 경우확장 I/O가슬롯대신 사용됩니다.중요 (IMPORTANT)컨트롤러(Controller)와 함께 온라인 상태에서확장 I/O를 사용하는 경우 예기치 않은 제어를 방지하기 위해확장 I/O설정이 섀시의 실제 모듈(Module) 수와 일치하는지 확인합니다.
- 1756 컨트롤러(Controller)가 섀시의 숫자가 매겨진 슬롯 하나를 사용합니다. 컨트롤러(Controller)를 슬롯에 끼웁니다.
- GuardLogix 컨트롤러는 두 개의 슬롯을 사용합니다. GuardLogix 안전 파트너 프로세서용으로 섀시의 마지막 슬롯을 예약합니다.
- CompactLogix 컨트롤러의 경우에는 컨트롤러가 항상 가상 백플레인의 슬롯 0에 위치하므로 이 필드는 사용할 수 없으며, 슬롯 번호 0이컨트롤러 속성대화 상자,일반탭,슬롯필드에 표시됩니다.
- GuardLogix L7x 안전 컨트롤러의 경우안전 파트너 슬롯도 표시됩니다. 이 필드는 그 값이 항상슬롯필드에 입력한 값에 1을 더한 값과 동일한 읽기 전용 필드입니다. 예를 들어,슬롯필드에 값 1이 있는 경우안전 파트너 슬롯값은 2가 됩니다.
- GuardLogix L8x 안전 컨트롤러의 경우 프로젝트 기본값은 안전 파트너가 없는 SIL2/PLd입니다.
- 이 프로젝트를 특정보안 기관과 연결하려면FactoryTalk Security를 선택한 다음인증 및 승인을 위해 선택된 보안 기관만 사용을 선택합니다. 이 옵션을 선택할 경우 프로젝트를 다루는 사용자는 프로젝트에 보안을 설정하기 위해 사용된 것과 동일한보안 기관에 의해 인증되고 승인되어야 합니다. 이 프로젝트에 대해 지정된보안 기관에 대한 연결을 제거하려면 컨트롤러(Controller)에서 온라인으로 이동한 다음 이 확인란을 선택 해제합니다.FactoryTalk Services Platform 2.50 이상을 사용하는 경우에만 이 확인란을 사용할 수 있습니다.프로젝트를 특정 보안 기관과 연결하면 프로젝트도 보안 기관 식별자에 의해 식별되는 특정 FactoryTalk Network Directory와 연결됩니다. 프로젝트를 보안 설정하는 데 사용된 FactoryTalk Network Directory의 보안 기관 식별자가 더 이상 존재하지 않는 경우 특정 보안 기관에 바인딩되고 보안 설정된 프로젝트는 복구할 수 없습니다.중요 (IMPORTANT)이 프로젝트를 특정 보안 기관과 연결하기 전에 Rockwell Automation은 FactoryTalk Directory를 백업하고 보안되지 않은 버전의 이 프로젝트 파일을 (.ACD) 또는 (.L5X 또는 .L5K) 형식으로 저장한 다음 안전한 위치에 보관하는 것을 권장합니다.FactoryTalk Directory 백업에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk 도움말을 참조하세요.시작 > 프로그램 > Rockwell Software > FactoryTalk 도구 > FactoryTalk 도움말.
- 보안 방법옵션을 선택합니다.
- FactoryTalk Services Platform에서 프로젝트를 로직 이름과 연결하려면로직 이름 <컨트롤러 이름>을 선택합니다. 컨트롤러(Controller) 이름과 일치하는 기존 논리적 이름이 없으면 컨트롤러의 이름을 사용하여 새 논리적 이름이 생성되고 상위 리소스에서 권한을 상속합니다.
- FactoryTalk Services Platform에서 구성된 권한 세트와 프로젝트를 연결하려면권한 세트를 선택하고 목록에서 권한 세트를 선택합니다.
- 설명필드에 컨트롤러(Controller)의 설명을 입력합니다.
- 이 컨트롤러(Controller)에 중복(Redundancy)를 사용할 수 있고 이 프로젝트에 중복가 사용되는 경우중복 사용을 선택합니다.
- 마침을 선택하여 프로젝트를 만듭니다.프로젝트 파일이 만들어지면 컨트롤러(Controller)의 모든 것을 보여주는 컨트롤러분류가 열립니다.기본 구성에는MainTask라고 하는 연속 태스크(Task)가 포함되어 있습니다.MainTask에는MainProgram이라는 프로그램(Program)이 포함됩니다.MainProgram에는 주요 루틴(Routine)으로 구성되어 있는MainRoutine이라는 루틴이 포함되어 있습니다.안전 컨트롤러(Controller)를 사용하면I/O 구성폴더 아래 1차 컨트롤러와 안전 파트너가 만들어집니다. 안전 파트너는 Partner라는 단어가 붙은(예: MYCONTROLLER:Partner) 1차 컨트롤러(Controller)와 동일한 이름으로 만들어집니다.컨트롤러(Controller) 생성 시 만들어진 모듈(Module)에서는 삭제, 복사, 잘라내기, 붙여넣기, 끌기 또는 놓기를 수행할 수 없습니다. 또한 안전 컨트롤러(Controller)로 작업할 때 안전 파트너를 삭제, 복사, 잘라내기 또는 붙여 넣기하거나 끌어서 놓을 수 없습니다.안전 컨트롤러(Controller)는안전 태스크(Task)및 표준주 태스크를 만듭니다. 자세한 내용은GuardLogix 컨트롤러 사용자 매뉴얼(발행 번호 1756-UM020) 또는Compact GuardLogix 컨트롤러 사용자 매뉴얼(발행 번호 1768-UM002)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.