프로그램(Program) 삭제

프로그램(Program)은 주 루틴(Routine)을 비롯한 루틴과 태그(Tag)를 포함하며, 태스크(Task)에 예약됩니다.
컨트롤러(Controller) 분류
또는
로직 분류
에서 프로그램(Program)을 삭제합니다. 상위 프로그램(Program)을 삭제하면 해당 하위 프로그램도 삭제됩니다.
다음과 같은 경우에는
삭제
명령이 비활성화됩니다.
  • 보안에서 프로그램(Program) 삭제를 허용하지 않는 경우.
  • 프로그램(Program)의 바로 상위 프로그램이 보안에서 삭제를 허용하지 않는 프로그램 또는 폴더인 경우
프로젝트가 오프라인인 경우 프로그램(Program)의 예약을 해제하고 해당 루틴(Routine) 및 태그(Tag)를 삭제하지 않고도 분류에서 프로그램을 삭제합니다.
프로그램(Program)을 삭제하려면:
  1. 프로젝트가 온라인인 경우 프로그램(Program)이 예약되어 있는 태스크(Task)에서 삭제할 프로그램의 예약을 해제합니다.
  2. 컨트롤러(Controller) 분류 또는 로직 분류에서 프로그램(Program)을 선택합니다.
  3. 편집
    메뉴에서
    삭제
    를 선택합니다.
  4. 예
    를 클릭하여 삭제를 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal