안전 응용 프로그램의 잠금 상태 변경
안전 잠금/잠금 해제
대화 상자를 사용하여 안전 응용 프로그램의 잠금 상태를 변경합니다. 이 대화 상자 및 파라메터는 응용 프로그램의 현재 상태에 따라 달라집니다. 즉, 응용 프로그램이 현재 잠겨 있으면 대화 상자가 잠금 해제
대화 상자로 표시되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.안전 응용 프로그램의 잠금 상태를 변경하려면
- 다음 작업(Action) 중 하나를 수행하여안전 잠금/잠금 해제대화 상자를 엽니다.
- 도구 > 안전 > 안전 잠금/잠금 해제를 선택합니다.
- 온라인도구 모음에서컨트롤러(Controller) 속성아이콘을 선택합니다.컨트롤러(Controller) 속성대화 상자에서안전탭을 선택한 다음안전 잠금/잠금 해제를 선택합니다.
- 필요한 경우 변경할 상태에 대한 암호를 입력합니다. 잠금 및 잠금 해제 상태에 대한 별도의 암호가 있습니다.
- (옵션) 잠금 상태로 변경하고 새 안전 서명을 생성하려면안전 서명 생성확인란을 선택합니다.잠금을 선택하면 안전 서명이 생성됩니다.안전 서명 생성확인란은 컨트롤러(Controller)가 오프라인일 때 사용할 수 없습니다.
- (옵션) 잠금 해제 상태로 변경하고 기존 안전 서명을 삭제하려면안전 서명 삭제확인란을 선택합니다.잠금 해제를 선택하면 안전 서명이 삭제됩니다.안전 서명이 없고, 컨트롤러(Controller)가 실행 모드이고, 실행 모드 보호가 활성화된 경우안전 서명 삭제확인란을 사용할 수 없습니다.
- 잠금또는잠금 해제를 선택하여 응용 프로그램을 각각 잠그거나 잠금 해제합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.