랙 연결
디지털 I/O 모듈(Module)이 각각의 소유자에 대해 원격 섀시에 위치한 경우, 사용자는 이 원격 섀시의 디지털 I/O 모듈과 통신하기 위해 랙 연결을 사용하도록 선택할 수 있습니다.
모듈(Module)을 만들 때 랙 최적화 통신 형식을 선택하면 어댑터와 I/O 모듈이 랙 연결을 사용하도록 구성됩니다. 어댑터의 경우, 이는 어댑터가 랙 "이미지"를 만들어 랙 이미지의 I/O 데이터를 컨트롤러(Controller)에 반환해야 함을 지정합니다. I/O 모듈(Module)의 경우, 이는 이 모듈이 랙 연결에 "참여"하며 이 모듈의 I/O 데이터가 이 방법으로 반환되어야 함을 지정합니다.
랙 연결 선택은 디지털 I/O 모듈(Module)에 대해서만 가능하지만 디지털 I/O 모듈에 대해 직접 연결도 허용됩니다. 사실, 시스템은 같은 섀시에 직접 연결과 랙 연결을 모두 수행할 수 있습니다. 아날로그 I/O 모듈(Module)은 랙 연결에 참여할 수 없으므로 아날로그 모듈에 대한 모든 연결은 직접 연결이어야 합니다. 아날로그 모듈(Module)은 랙 최적화의 통신 형식을 제공하지 않습니다.
랙 연결의 장점
랙 연결은 소유자와 원격 섀시의 디지털 I/O 모듈(Module) 사이의 연결 사용을 줄여줍니다. 랙 이미지에 대해서는 컨트롤러(Controller)와 ControlNet 어댑터 사이에 하나의 연결만 구성됩니다.
랙 연결 제한
랙 연결은 컨트롤러(Controller)와 입력 및 출력만 주고 받습니다. 상태 또는 진단과 같이 모듈(Module)이 직접 연결을 통해 반환하는 다른 모든 입력 데이터는 랙 이미지로 반환되지 않습니다.
랙 연결은 랙 통신을 사용하여 통신하도록 구성된 모든 모듈(Module)에 대해 사용할 RPI 값을 하나만 허용합니다. 소유자는 개별 RPI 값을 갖는 여러 개의 직접 연결을 사용하는 대신 단일 RPI 값을 갖는 단일 랙 연결을 사용합니다. 이 RPI 값은 섀시의 모든 디지털 I/O 모듈(Module)에 적용됩니다.
아래의 예에서 소유자는 원격 섀시의 모든 I/O와 통신하지만 하나의 연결만 사용합니다. 세 개 모듈(Module) 모두에서 보내진 데이터는 ControlNet 어댑터(1756-CNB) 모듈에 지정된 RPI 속도로 동시에 함께 전송됩니다. 랙 연결을 사용하면 세 개의 독립적인 연결을 사용할 필요가 없습니다.

ControlLogix I/O 랙 연결 제한
원격 ControlNet 어댑터(1756-CNB 또는 1756-CNBR)가 있는 ControlLogix I/O를 사용하는 경우, 최대 5개의 컨트롤러가 ControlNet 어댑터에 랙 연결을 구성할 수 있습니다. 사실상 제한이 없는 수신 전용 연결을 제외한 이후의 모든 랙 연결 요청은 실패하게 됩니다.
FLEX I/O 랙 연결 제한
원격 FLEX I/O 어댑터(1794-ACN15, 1794-ACNR15)가 있는 FLEX I/O를 사용하는 경우, 하나의 컨트롤러(Controller)가 FLEX ControlNet 어댑터에 대한 랙 연결을 구성할 수 있습니다. 이후의 모든 랙 연결 요청은 실패하게 됩니다.
랙 최적화를 사용하도록 구성된 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다.
랙 연결 사용에 대한 제안
일반적으로 다음과 같은 경우에는 원격 섀시의 디지털 I/O 모듈(Module)에 대해 랙 연결을 사용하십시오.
- 원격 섀시의 모듈(Module) 대부분이 디지털인 경우
- 소유자 컨트롤러(Controller)가 연결이 부족한 상태에서 실행 중인 경우팁:진단 I/O 모듈(Module)에 대해서는 랙 연결을 사용하지 않을 것을 권장합니다. 진단 데이터는 랙 연결을 통해서는 전송되지 않습니다. 이 진단 데이터가 손실되면 진단 기능이 있는 I/O 모듈(Module)을 사용할 수 없게 됩니다.
ControlLogix 아날로그 모듈에 대한 자세한 내용은 ControlLogix Analog I/O 모듈 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.