PPTC 상태 및 매개 변수

PPTC 속성
대화 상자의
일반
탭을 사용하여 선택한 압력/온도 보정 흐름(Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC) 명령어 또는 함수 블록의 상태 및 매개 변수를 모니터링합니다.
PPTC 명령어의 상태 및 매개 변수를 모니터링하려면
  1. 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
    • 래더 또는 FBD 명령어에서 을 선택합니다.
    • 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고
      <tag name> 구성
      을 선택합니다.
  2. 일반
    탭을 엽니다.
  3. 읽기 전용 매개 변수 보기:
    • 보정된 흐름
      . 보정된 흐름(표준 온도 및 압력에서: 질량 흐름).
    • 실제 온도
      . 실제(측정된) 온도는 절대 단위 또는 공통 단위일 수 있습니다.
    • 실제 보상되지 않은 흐름
      . 실제(측정된) 보상되지 않은 흐름(볼륨 단위)입니다.
    • 실제 압력
      . 실제(측정된) 압력은 절대 단위 또는 공통 단위일 수 있습니다.
    • 실제 차등 압력
      . 실제(측정된) 차등 압력입니다.
  4. 적용을
    선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal