PDO 상태 및 매개 변수

PDO 속성
대화 상자의
일반
탭을 사용하여 장치에 명령을 적용하는 등 선택한 프로세스 이산 출력(Process Discrete Output, PDO) 명령어 또는 함수 블록의 매개 변수를 모니터링하고 설정합니다.
PDO 명령어의 매개 변수를 모니터링하고 설정하려면
  1. 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
    • 래더 또는 FBD 명령어에서 을 선택합니다.
    • 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고
      <tag name> 구성
      을 선택합니다.
  2. 일반
    탭을 선택합니다.
  3. 매개 변수 설정:
    • 바이패스 가능 허용 및 인터록.
      이 단추를 사용하여 바이패스 가능한 허용 및 인터록을 확인 또는 바이패스합니다. 장치가 온라인 상태인 경우 이 단추를 사용할 수 있습니다. 장치가 서비스 중단 상태인 경우 이 단추는 사용할 수 없습니다. 작업(Action)이 즉시 실행되고
      적용
      을선택하는 명령 요청을 확인할 필요가 없습니다.
    • 연산자/유지 관리 온라인 명령
      명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업이 즉시 실행됩니다. 명령 요청에 서명이 필요한 경우 이를 통해 HMI에서 보안을 강제 적용하고 Logix Designer 대화 상자에서 명령을 비활성화합니다.
      • 꺼짐.
        이 버튼을 사용하여 장치를 끕니다. 장치와 명령어가 꺼짐 작업(Action)을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 오프라인 상태인 경우 이 단추를 항상 사용할 수 없습니다. 단추 텍스트는
        명령 구성
        탭에서 구성할 수 있습니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다.
      • 켜짐.
        장치 켜짐 명령을 실행합니다. 장치와 명령어가 켜짐 작업(Action)을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 버튼 텍스트는
        명령 구성
        탭에서 구성할 수 있습니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다.
      • 펄스 끄기.
        장치 꺼짐 펄스에 명령을 실행합니다. 장치와 명령어가 꺼짐 펄스 작업(Action)을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 단추 텍스트는
        명령 구성
        탭에서 구성할 수 있습니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다.
      • 펄스 켜짐.
        장치 켜짐 펄스에 명령을 실행합니다. 장치와 명령어가 펄스 작업(Action)을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 장치가 오프라인 상태인 경우 이 단추는 사용할 수 없습니다. 단추 텍스트는
        명령 구성
        탭에서 구성할 수 있습니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다.
      • 펄스 연속.
        장치를 연속적으로 펄스하도록 명령합니다. 장치와 명령어가 연속 펄스 작업(Action)을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 장치가 오프라인 상태인 경우 이 단추는 사용할 수 없습니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다. 단추 텍스트는
        명령 구성
        탭에서 구성할 수 있습니다.
    • 쉐드 및 알람을 재설정합니다.
      명령어의 모든 쉐드와 경보를 재설정합니다. 장치와 명령어가 재설정 작업을 수행할 준비가 되면 이 단추가 활성화됩니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업이 즉시 실행됩니다. 명령 요청에 서명이 필요한 경우 이를 통해 HMI에서 보안을 강제 적용하고 Logix Designer 대화 상자에서 명령을 비활성화합니다. 장치가 오프라인 상태인 경우 이 단추는 사용할 수 없습니다.
    • 물리적/가상.
      유지 관리 모드일 때 물리적 모드와 가상 모드 간 전환합니다.
  4. 읽기 전용 매개 변수 보기:
    • 장치 상태
      .
      Logix Designer
      응용 프로그램이 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우, 표시기는 꺼짐, 펄스 켜짐 또는 서비스 중단과 같은 현재 장치 상태를 표시합니다.
    • 장치 문제.
      Logix Designer
      응용 프로그램이 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우 표시기는 피드백 오류 또는 I/O 오류와 같은 오류 조건을 표시합니다.
  5. 적용을
    선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal