PDBC 상태 및 매개 변수 값
PDBC 속성
대화 상자의 일반
탭을 사용하여 명령어 상태를 모니터링하고 명령어의 매개 변수 값을 설정합니다.프로세스 데드밴드 컨트롤러(Process Deadband Controller, PDBC) 명령어의 명령어 상태를 모니터링하고 매개 변수 값을 설정하려면
- 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
- 래더 또는 FBD 명령어에서
을 선택합니다. - 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고<tag name> 구성을 선택합니다.
- 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우 사용할 수 있는 설정을 구성합니다.
- 드라이브 PV 하한 위치. 감소를 트리거하는 임계값 설정입니다. PV가 이 임계값보다 크면 하한 출력에 전원이 공급되어 드라이브 장비에 전원이 공급되어 PV를 감소시킵니다.
- 드라이브 PV 상한 위치. 올림을 트리거하는 임계값 설정입니다. PV가 이 임계값보다 작으면 상한 출력에 전원이 공급되어 드라이브 장비가 구동되어 PV를 증가시킵니다.임계값 및 데드밴드에 대한 자세한 내용은 프로세스 데드밴드 컨트롤러(Process Deadband Controller, PDBC) 명령어의 임계값 및 데드밴드를 참조하십시오.
- 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우온라인 명령버튼을 사용하여 출력 값을 조정하고 명령 모드를 변경합니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업이 즉시 실행됩니다. 명령 요청에 서명이 필요한 경우 이를 통해 HMI에서 보안을 강제 적용하고 Logix Designer 대화 상자에서 명령을 비활성화합니다.
- 온라인 명령: 상승. 수동 모드에서상승출력에 전원을 공급하여 장비를 구동하여 PV를 증가시킵니다.
- 온라인 명령: 중지. 수동 모드에서상승및낮게출력을 지웁니다.
- 온라인 명령: Lower. 수동 모드에서하강출력에 전원을 공급하여 장비를 구동하여 PV를 줄입니다.
- 온라인 명령: 자동. 모드를 자동으로 변경합니다. 자동 루프 모드에서 출력은 PV를 한계 내로 유지하기 위해 컨트롤 알고리즘에 의해 트리거됩니다.
- 온라인 명령: 수동. 모드를 수동으로 변경합니다. 수동 루프 모드에서 연산자는 HMI의 상승 및 하강 출력을 직접 조작합니다.
- 장치 상태 모니터링:
- 장치 상태.Logix Designer응용 프로그램이 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우 현재 장치 상태를 표시합니다.
- 데드밴드, Q가 꺼짐
- 데드밴드, Q가 켜짐
- 하한 설정값 초과
- 상한 설정값 미만
- 수동에서 동일
- 서비스 중단
- 장치 문제.Logix Designer응용 프로그램이 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우 오류 상태를 표시합니다.
- 없음
- 낮음 편차
- 높음 편차
- 높음 변화율(감소)
- 높음 변화율(증가)
- 입력 소스 불확실
- 구성 오류
- 장치 모드.Logix Designer응용 프로그램이 컨트롤러에서 온라인 상태인 경우 현재 장치 모드를 표시합니다.
- 자동
- 수동
- 정상
- PV 낮음 편차 임계값. PV가 올리기 임계값보다 작으면 낮은 편차 상태가 트리거됩니다.
- PV 높음 편차 임계값. PV가 낮은 임계값보다 큰 경우 높은 편차 상태가 트리거됩니다.
- 높음 감소율. PV 감소 속도가 이 임계값을 초과하면 높은 변화율 감소 상태가 트리거됩니다.
- 높은 증가율. PV의 증가 속도가 이 임계값을 초과하면 높은 변화율 증가 상태가 트리거됩니다.
- PV 입력 및 출력 값. .Inp_PV 구성원(입력) 값과 태그의 .Val_PV 구성원(출력) 값을 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.