PCMDSRC 매개 변수 값

PCMDSRC 속성
대화 상자의
매개 변수
탭을 사용하여 명령어에서 사용할 수 있는 매개 변수 값을 수정합니다.
PCMDSRC 명령어의 매개 변수 값을 수정하려면
  1. FBD 편집기에서 명령어를 삽입합니다.
  2. FBD 명령어에서
    구성
    아이콘 DotsIcon_v31을 선택합니다.
  3. 매개 변수
    탭을 선택합니다.
  4. 다음 설정을 구성합니다.
    • Vis
      . 이 열에 있는 확인란을 선택하여 함수 블록 명령어에서 볼 수 있는 매개 변수를 결정합니다. 이 설정은 함수 블록 다이어그램 편집기의 명령어에만 영향을 미칩니다.
      매개 변수가 다른 매개 변수로 와이어링되면 이 확인란이 선택되고 선택 해제할 수 없습니다. 블록에서 매개 변수를 볼 수 있어야 합니다.
    • 값
      . 매개 변수의 현재 값이 표시됩니다. 이 열의 값은 블록 Tag의 데이터 유형에 대한 디스플레이 스타일에 따라 표시됩니다.
      매개 변수가 다른 매개 변수로 와이어링되면 값 열이 읽기 전용이며 값을 변경할 수 없습니다. 온라인 상태에서 이 값을 수정하면
      적용
      을 선택하면 변경됩니다.
  5. Vis
    및
    값
    열을 사용자가 저장한 기본값으로 재설정하려면
    명령어 기본값 삽입
    을 선택합니다. 이 단추를 사용하여 레지스트리에 저장된 명령어 기본값을 태그의 이 인스턴스에 삽입합니다. 이 단추는 레지스트리에서 명령어 기본값을 사용할 수 있는 경우에만 활성화할 수 있습니다.
  6. Vis
    및
    값
    열을 공장 기본값으로 재설정하려면
    공장 기본값 삽입
    을 선택합니다.
  7. 매개 변수 탭에서 현재 표시된 값을 레지스트리에 저장하려면
    명령어 기본값 저장
    을 선택합니다. 현재 값이 명령어 기본값이 됩니다.
  8. 매개 변수를 알파벳순으로 정렬하려면
    매개 변수 정렬
    을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 기본 매개 변수 순서가 적용되고 입력 다음에 출력이 표시됩니다.
  9. 읽기 전용인 다음 매개 변수를 모니터링합니다.
    • 입력/출력 행 머리글
      . 행 처음에 있는 I는 입력 매개 변수를 나타냅니다. O는 출력 매개 변수를 나타냅니다. 이 열의 정보는 읽기 전용입니다.
    • 이름
      . 매개 변수의 이름입니다. 이 열의 정보는 읽기 전용입니다.
    • 유형
      . 매개 변수의 데이터 유형을 표시합니다. 이 열의 정보는 읽기 전용입니다.
    • 설명
      . 매개 변수의 설명을 표시합니다.
    • 실행 순서 번호
      . 루틴(Routine)을 확인한 후 루틴(Routine)에서 이 함수 블록의 실행 순서를 나타냅니다.
  10. 태그(Tag) 설명이 함수 블록 다이어그램에 표시되지 않도록 하려면
    루틴(Routine)에 설명 표시 안 함
    을 선택합니다.
  11. 적용을
    선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal