PINTLK 매개 변수 값 모니터링
일반
탭을 사용하여 프로세스 인터록(PINTLK) 명령어의 상태를 모니터링합니다.프로세스 인터록(Process Interlocks, PINTLK) 명령어의 매개 변수 값을 모니터링하려면
- 루틴(Routine)의 명령어에서 다음 작업(Action) 중 하나를 수행합니다.
- 래더 또는 FBD 명령어에서
을 선택합니다. - 구조화된 텍스트 편집기에서 태그(Tag) 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고<tag name> 구성을 선택합니다.
- 컨트롤러(Controller)에서 온라인 상태인 경우 모든 인터록을 재설정하려면재설정을 선택합니다. 명령 요청을 작업자가 확인할 필요가 없는 경우 작업(Action)이 즉시 실행됩니다. 명령 요청에 서명이 필요한 경우 이를 통해 HMI에서 보안을 강제 적용하고 Logix Designer 대화 상자에서 명령을 비활성화합니다. 장치가 오프라인 상태인 경우 이 단추는 항상 사용할 수 없습니다.
- 다음 매개 변수를 모니터링합니다.
- 인터록 바이패스 상태. 왼쪽 상단에서는 전반적인 상태가바이패스되지 않음또는바이패스됨으로 표시됩니다.
- 첫 번째 출력. 첫 번째 확인 안 됨 조건을 나열합니다.
- 유형. 각 인터록의 유형입니다. HMI > 유형 탭에서유형을 구성합니다.
- 인터록 이름. 명령어에 대해 구성된 인터록.
- 상태. 각 인터록의 상태입니다. 가능한 상태는 공백,바이패스됨또는정상 아님입니다.팁:일반탭에는고급 0-15및고급 16-31탭에서 구성된 후 인터록이 나열됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.