태그(Tag) 브라우저에서 열 숨기기 및 표시

태그(Tag) 브라우저에서 데이터 유형(Data Type) 및 설명 열을 숨길 수 있습니다.
  1. 데이터 유형(Data Type) 열을 숨기려면 열 머리글을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 데이터 유형 설정/해제 열을 선택합니다. 명령 옆에 확인 표시가 나타납니다.
  2. 설명 열을 숨기려면 열 머리글을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 설명 설정/해제 열을 선택합니다. 명령 옆에 확인 표시가 나타납니다.
  3. 열을 숨긴 후에 열 머리글을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 해당 설정/해제 열을 선택하여 확인 표시를 지우면 열을 다시 표시할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal