태그 구성원의 값을 설정하지 못했습니다.

구성
대화 상자에서 태그(Tag) 값을 설정하려고 했습니다.
적용
을 선택하거나, Enter를 누르거나, 파란색 화살표가 있는 필드 중 하나에서 이동할 때 이 오류가 나타날 수 있습니다. 다음 원인으로 인해 발생했을 수 있습니다.
  • 태그(Tag)가 삭제되었습니다.
  • 필드 유형에 잘못된 숫자 값이 있습니다. 즉, 정수가 필요한 필드에 실수 값을 입력했습니다.
  • 메모리가 부족합니다.
  • 필요한 보안 권한이 부여되지 않았습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Logix Designer 응용 프로그램에서 FactoryTalk Security 사용.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal