모듈(Module) 속성을 열지 못했습니다. EDS 파일이 등록되어 있지 않습니다.
소프트웨어에서 사용자가 등록된 유효 EDS 파일을 포함하지 않은 모듈(Module)에 대한 모듈 속성을 실행하려 했음을 확인하였습니다. 공급업체, 제품 유형, 제품 코드 및 주 수정 버전이 일치하는 모듈(Module)에 대한 EDS 파일을 찾을 수 없습니다. 이는
Logix Designer
응용 프로그램 프로젝트가 모듈(Module)에 대한 EDS 파일이 등록되어 있지 않은 컴퓨터로 이동한 경우 발생할 수 있습니다. 이 경우 I/O 구성
트리에서 해당 모듈(Module) 옆에 일반 아이콘이 표시되고 카탈로그 번호에 <EDS가 등록되어 있지 않음>이 표시됩니다.이 상황을 해결하려면 선택한 모듈(Module)에 대한 EDS 파일을 등록하십시오. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고
EDS 파일 등록
을 선택합니다. EDS 마법사가 컨텍스트와 함께 시작됩니다(EDS 파일 다운로드
단추가 활성화되고 EDS 파일의 ID가 확인됨).의견을 작성 부탁드립니다.