안전 잠금 상태를 수정하지 못했습니다.

안전 잠금 상태를 변경하려고 할 때 문제가 발생했습니다. 수신한 오류 메시지는 다음 조건 중 하나를 나타냅니다.
잘못된 암호
잘못된 암호를 입력했습니다. 새 암호를 입력하고 상태 변경을 다시 시도하십시오.
암호 불일치
입력한 암호가 변경하려는 상태에 대해 구성된 암호와 일치하지 않습니다. 예를 들어, 잠금 상태로 변경하려면 해당 상태에 지정된 암호를 입력해야 합니다.
키 스위치 위치가 잘못되었습니다.
온라인 상태에서 REM 또는 PROG 위치에 컨트롤러(Controller) 키 스위치가 있어야 합니다.
안전 I/O, 제작 또는 사용된 안전 태그(Tag)에 강제 적용 항목이 있습니다.
연결 상태를 포함하여 안전 I/O, 생성 또는 사용된 안전 태그(Tag)에 강제 적용 항목이 있으면 안 됩니다. 강제 적용을 사용하지 말고 다시 시도하십시오.
안전 응용 프로그램에 보류 중인 편집이 있습니다.
안전 루틴(Routine)에 보류 중인 편집이 있을 수 없습니다. 편집 테스트가 허용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal