<motiongrouptagname> 그룹의 속성을 수정하지 못했습니다.
모션 그룹의 속성을 수정하는 동안 문제가 발생했습니다. 수신한 오류 메시지는 다음 조건 중 하나를 나타냅니다.
최대 모션 그룹 태그(Tag) 수(1)에 도달했습니다.
이 릴리스에서는 최대 모션 그룹 수가 1로 설정되어 있습니다.
대략적 범위가 예약된 수의 축(Axis)을 처리할 만큼 크지 않습니다.
모션 명령어를 실행할 때 1756-M02AE 또는 1756-M08SE 모듈(Module)로 전송될 서보 명령 처리 위치, 속도 및 가속도를 계산하기 위해 모션 태스크(Task)가 실행되는 주기적 속도를 선택합니다. 대략적 범위가 너무 작으면 컨트롤러(Controller)에서 래더 로직과 관련된 비모션을 실행할 시간이 없을 수 있습니다. 일반적으로 모션 태스크(Task)가 실행되기 위해 컨트롤러(Controller)에 필요한 적정 시간은 축(Axis)당 1밀리초입니다.
대략적 범위가 너무 큽니다.
모션 명령어를 실행할 때 1756-M02AE 또는 1756-M08SE 모듈(Module)로 전송될 서보 명령 처리 위치, 속도 및 가속도를 계산하기 위해 모션 태스크(Task)가 실행되는 주기적 속도를 선택합니다. 대략적 범위가 너무 크면 서보 모션이 원활하지 않을 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.