장비 단계(Equipment Phase)
Equipment Phase
관리자Logix Designer
응용 프로그램에서 장비 단계는 프로그램처럼 작동합니다. 장비 단계(Equipment Phase)는 다음과 같이 작동합니다.- 안전 태스크(Task)를 제외한 모든 태스크 내에서 실행할 수 있습니다.
- 일반 서브루틴, 이전 상태 루틴(Routine), 폴트 루틴(Fault Routine) 또는 장비 단계(Equipment Phase)의 다른 상태에 대한 로직이 포함된 루틴을 비롯해 여러 루틴을 포함하고 실행합니다.
- 최대 스캔 및 마지막 스캔 타이밍 함수를 사용할 수 있습니다.
- Equipment Phase에 연결된 로컬 범위 태그(Tag)를 가질 수 있습니다.
장비 단계(Equipment Phase)의 동작은 상태 시스템을 통해 정의됩니다. 이 상태 시스템은 장비 단계(Equipment Phase) 작동 방법을 설명하는 로드맵입니다. 장비 단계(Equipment Phase)는 상태 간의 전환(Transition)을 강제 적용하고 활성 상태일 때 적절한 상태 루틴(Routine)을 실행합니다. 예를 들어 장비 단계(Equipment Phase)가 실행 중 상태이면 실행 중 루틴(Routine)을 실행합니다. 마찬가지로 보류 중 상태이면 보류 중 루틴(Routine)을 실행합니다.
장비 단계(Equipment Phase)의 모든 활성 상태에 대한 상태 루틴(Routine)을 만듭니다. 활성 상태는 다음과 같습니다.
- ABORTING
- HOLDING
- RESETTING
- RESTARTING
- RUNNING
- STOPPING
상태 루틴(Routine)의 로직
장비 단계(Equipment Phase) 상태 루틴(Routine)이 생성되면 래더 편집기, Sequential Function Chart 편집기, Structured Text 편집기 또는 함수 블록 다이어그램 편집기에서 각 상태에 대한 로직을 씁니다. 이러한 로직을 Phase 로직이라고 합니다. 는 단계 로직 개발을 지원하기 위해 여러 명령어를 제공합니다.
Logix Designer
응용 프로그램의 Equipment Phase
관리자모든 활성 상태를 구현하지 마십시오. 장비 단계(Equipment Phase)를 만들면 장비 단계와 동일한 이름을 가진 컨트롤러(Controller) 범위 태그(Tag)도 함께 만들어집니다. 이 태그(Tag)에는 상태, 하위 상태, 소유자 및 장비 단계(Equipment Phase)와 관련된 기타 데이터에 대한 정보가 포함됩니다. 장비 단계(Equipment Phase)가 실행되면 이 태그(Tag)는 현재 상태 정보로 업데이트됩니다.
시스템 컨트롤 상태는 장비 단계(Equipment Phase)와 이름이 같은 컨트롤러(Controller) 범위 Phase 태그(Tag)의 데이터를 기반으로 표시됩니다. 이 컨트롤러(Controller) 범위 태그(Tag)에는 시스템 상태가 이러한 하위 상태 중 하나임을 확인하기 위해 설정할 제작 중 비트 및 대기 비트가 들어 있습니다. 루틴(Routine) 로직에서 이러한 비트를 적절한 시점에 설정하거나 지웁니다.
장비 단계(Equipment Phase)를 제어하는 응용 프로그램
응용 프로그램과 프로그램(Program)은 장비 단계(Equipment Phase)에 명령을 전송하여 장비 단계 실행을 제어할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램을 시퀀서라고 합니다. 장비 단계(Equipment Phase)에 명령을 전송할 수 있는 시퀀서에는 4가지 유형이 있습니다.
- ,Equipment Sequence관리자Logix Designer응용 프로그램의 내부 시퀀서입니다.는 단계를 시퀀스로 배열하고 명령어를 사용하여 단계에 명령을 내립니다.Equipment Sequence관리자
- Logix Designer응용 프로그램 명령 도구 모음 및 단계 모니터 창은 장비 단계에 명령을 보내는 데 사용됩니다.
- 외부 시퀀서. CIP 메시지를 통해 장비 단계(Equipment Phase)에 명령을 내리는 PC 기반 응용 프로그램입니다.
- HMI,FactoryTalk View SE또는 ME 스테이션에서 CIP 메시지를 통해 장비 단계에 명령을 내립니다.
장비 단계(Equipment Phase)의 입력 및 출력 파라메터 태그(Tag)
장비 단계(Equipment Phase)의 입력 또는 출력 파라메터 태그(Tag)를 구성합니다. 파라메터 태그(Tag)는 장비 단계(Equipment Phase)를 모듈화하고 필요하거나 예상되는 입력 및 출력을 문서화합니다. 파라메터 태그(Tag)는 시퀀서가 장비 단계(Equipment Phase)에 명령을 내릴 때 입력 값을 저장하고 출력 값을 검색할 수 있도록 합니다. 장비 단계(Equipment Phase)에 파라메터 태그(Tag)가 있으면 일반적으로 시퀀서는 다음 작업을 수행합니다.
- 장비 단계(Equipment Phase)의 소유권을 가져옵니다.
- 장비 단계(Equipment Phase) 태그(Tag)에 입력 파라메터 값을 씁니다.
- 장비 단계(Equipment Phase)에 명령을 내립니다(예: 시작).
- 장비 단계(Equipment Phase)가 완료(또는 중지됨이나 중단됨과 같은 다른 터미널 상태에 도달)될 때까지 기다립니다.
- 장비 단계(Equipment Phase) 태그(Tag)에서 출력 파라메터 값을 읽습니다.
- 장비 단계(Equipment Phase)의 소유권을 해제합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.