DriveOvertempFault

적용 대상: 서보 드라이브 축(Axis)
DriveOvertempFault는 부울 특성입니다. 드라이브의 전원 공급 장치나 증폭기 작동 온도가 드라이브 종료 온도를 초과하는 경우에 설정됩니다.
DriveOvertempFault는 복구할 수 있는 오류입니다.
DriveOvertempFault를 지우려면
  1. 드라이브의 로드 및/또는 주변 온도를 낮춥니다.
  2. 해당 프로그램(Program) 또는 오류 처리 루틴(Routine)에 다음 중 하나가 있어야 합니다.
    • 축(Axis)에 대한 모든 모션 오류를 지우는 오류 초기화(MAFR) 명령
    • 축(Axis) 대기 작동 상태로 돌아가는 종료 초기화(MASR 또는 MGSR) 명령
DriveOvertempFault가 발생하면 DriveFault 속성의 비트 #17, PhysicalAxisFault 속성 및 AxisFault 속성의 비트 #0이 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal