최근 통신 경로 선택 대화 상자 개요
이 대화 상자에서 선택된 최근 통신 경로 중 하나를 선택할 수 있습니다. 목록은 역 시간 순으로 나열되어 최근 경로가 먼저 표시됩니다.
대화 상자에 액세스한 위치와 연결된 컨트롤러에 따라 이 대화 상자의 일부 필드가 나타나지 않을 수 있습니다.
매개 변수
컨트롤러(Controller)/경로
첫 번째 열에는 통신을 위해 마지막으로 사용된 경로와 함께 컨트롤러(Controller)의 이름이 표시됩니다. 컨트롤러(Controller)와 통신하는 데 이 경로가 사용되지 않은 경우, 이 열에 없음이라고 표시됩니다. 컨트롤러(Controller)에 연결하거나 온라인으로 이동하면 이 열의 컨트롤러 이름이 물리적 컨트롤러의 이름으로 업데이트됩니다. 어떤 경우에도 특정 경로는 이 목록에 한 번만 나타납니다. 특정 경로와 연결된 최근 컨트롤러(Controller) 이름이 표시됩니다. 두 번째 열에는 실제 경로가 표시됩니다.
프로젝트에 있는 일련 번호와 일치하는 경로만 표시
프로젝트에 연결된 컨트롤러(Controller)에서 사용한 통신 경로만 표시하려는 경우 이 상자를 선택합니다.
일련 번호를 지원하지 않는 컨트롤러(Controller)의 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
프로젝트에 있는 일련 번호
프로젝트가 연결된 컨트롤러(Controller)의 일련 번호가 표시됩니다.
프로젝트에 있는 경로
이 경로는 프로젝트 파일에 저장된 경로입니다. 프로젝트가 열려 있지 않으면 이 필드가 비어 있고 레이블이 흐리게 표시됩니다.
온라인
선택한 경로로 컨트롤러(Controller)에서 온라인으로 이동하려면 이 단추를 클릭합니다.
이 단추를 클릭하면
적용
을 선택할 때와 동일한 효과가 있습니다. 즉, Logix Designer 응용 프로그램이 현재 경로를 사용하여 온라인으로 이동하려고 합니다.프로젝트가 열리지 않는 경우 컨트롤러(Controller) 이름과 일치하는 파일이 열립니다. 이미 열린 프로젝트가 있는 경우 Logix Designer 응용 프로그램이 이 프로젝트를 사용합니다. 다른 컨트롤러(Controller)에서 이미 온라인 상태인 경우 열린 프로젝트가 닫히고 일치하는 파일이 열립니다.
이 단추는 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 선택한 노드가 Logix Designer 응용 프로그램에서 지원하는 컨트롤러가 아닌 경우 또는
- 선택한 컨트롤러(Controller)에서 이미 온라인인 경우
이것은 대화 상자의 기본 작업이므로 최근 통신 경로 목록에서 항목을 두 번 클릭하거나 Enter 키를 누르면 실행됩니다.
업로드
이 단추를 클릭면 모든 변경 내용이 적용되고 업로드 연결됨 대화 상자가 열립니다.
프로젝트가 열리지 않는 경우 컨트롤러(Controller) 이름과 일치하는 파일이 열립니다. 이미 열린 프로젝트가 있는 경우 Logix Designer 응용 프로그램이 해당 프로젝트를 사용합니다. 다른 컨트롤러(Controller)에서 이미 온라인 상태인 경우 열린 프로젝트가 닫히고 일치하는 파일이 열립니다.
이 단추는 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 선택한 노드가 Logix Designer 응용 프로그램에서 지원하는 컨트롤러가 아닌 경우 또는
- 선택한 컨트롤러에서 이미 온라인 상태인 경우
다운로드
이 단추를 클릭하면 모든 변경 내용이 적용되고 다운로드 확인 대화 상자가 열립니다.
Logix Designer 응용 프로그램은 항상 열린 프로젝트를 다운로드하므로 다른 컨트롤러에서 이미 온라인 상태인 경우 Logix Designer 응용 프로그램에서 다운로드 확인 대화 상자를 열기 전에 선택한 컨트롤러에 연결됩니다.
이 단추는 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 프로젝트 파일이 열려 있지 않은 경우
- 선택한 노드가 Logix Designer 응용 프로그램에서 지원하는 컨트롤러가 아닌 경우 또는
- 선택한 컨트롤러(Controller)에서 이미 온라인인 경우
닫기
선택 사항을 수락하고 최근 통신 경로 선택 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
최근 통신 경로 선택 대화 상자에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
경로 목록 초기화
목록에서 열려 있는 프로젝트와 연관된 경로를 제외한 모든 통신 경로를 삭제하려면 이 단추를 클릭합니다.
- 프로젝트가 열려 있고 이에 대한 경로가 설정되어 있는 경우 경로 목록 초기화 단추를 클릭하면 목록에서 이 프로젝트와 연관된 경로를 제외한 모든 항목이 삭제됩니다.
- 프로젝트가 닫혀 있고 이에 대한 경로가 설정되어 있지 않은 경우 경로 목록 초기화 단추를 클릭하면 목록에서 모든 항목이 삭제됩니다.
경로 목록 초기화 단추는 오프라인 모드 상태에서 최근 통신 경로 선택 창이 열려 있고 목록에 하나 이상의 통신 경로가 있을 경우에 사용할 수 있습니다.
프로젝트 경로 설정
프로젝트에 현재 경로를 적용하려면 이 단추를 클릭합니다.
이 단추는 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 열린 프로젝트가 없는 경우
- 경로를 선택하지 않은 경우
- 대상 노드가Logix Designer응용 프로그램에서 지원하는 컨트롤러가 아닌 경우
- 컨트롤러(Controller)가 온라인 상태이고 현재 경로를 변경한 경우
프로젝트 경로 지우기
프로젝트 경로를 <없음>으로 설정하고 변경 내용을 즉시 적용하려면 이 단추를 클릭합니다.
이 단추는 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 열린 프로젝트가 없는 경우
- 경로가 이미 <없음>으로 설정된 경우
의견을 작성 부탁드립니다.