응용 프로그램 메모리 부족

Logix Designer 응용 프로그램의 응용 프로그램 메모리가 부족한 이유는 다음과 같습니다.
  • 총 사용 가능 - 사용 가능한 가상 메모리의 양이 응용 프로그램 제한을 초과합니다.
  • 최대 사용 가능한 블록 - 사용 가능한 가상 메모리의 최대 사용 가능한 블록이 응용 프로그램 제한을 초과합니다.
  • 사용 가능한 블록 수 - 크기 제한을 초과하는 가상 메모리의 사용 가능한 블록 수가 응용 프로그램 제한을 초과합니다.
  • 할당된 총 메모리 - 할당된 가상 메모리와 예약된 가상 메모리의 합계가 응용 프로그램 제한을 초과합니다.
작업을 저장하고 창을 닫아 응용 프로그램 메모리를 확보합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal