통신 구성을 수정하지 못했습니다.
통신 구성의 변경 내용을 적용하는 중 문제가 발생했습니다. 수신한 오류 메시지는 다음 조건 중 하나를 나타냅니다.
경로에 잘못된 문자가 있습니다.
허용되지 않는 문자가 있거나 마지막 구성 요소 뒤에 추가된 문자가 있으므로 잘못된 경로 형식입니다.
경로 입력에 대한 명령어는 네트워크 브라우저 대화 상자 도움말을 참조하십시오.
경로의 구성 요소는 쉼표로 구분해야 합니다.
경로는 쉼표로 구분되는 일련의 구성 요소로 이루어집니다. 이렇게 구분되지 않은 하나 이상의 구성 요소를 입력했습니다.
경로 입력에 대한 명령어는 네트워크 브라우저 대화 상자 도움말을 참조하십시오.
경로 형식이 잘못되었습니다.
하나 이상의 경로 구성 요소를 잘못 입력했습니다.
경로 입력에 대한 명령어는 네트워크 브라우저 대화 상자 도움말을 참조하십시오.
IP 주소로 제한하여 "." 사용
경로에 잘못된 형식의 IP 주소가 있거나 IP 주소가 경로의 첫 번째 구성 요소입니다.
IP 주소 입력에 대한 명령어는 네트워크 브라우저 대화 상자 도움말을 참조하십시오.
지원되지 않는 기수를 지정했습니다.
경로 구성 요소에 "#" 기호를 사용하여 기본 기수인 10에서 다른 기수로 변경할 수 있습니다. 이 방법에서 허용되는 유일한 기수는 8과 16입니다. 예를 들어, 8#33 및 16#1E는 유효한 항목이지만 2#1은 그렇지 않습니다.
지원되는 기수를 입력하십시오.
선택한 프로토콜에 경로가 필요합니다.
경로가 모든 프로토콜에 필요한 것은 아니지만 선택한 프로토콜에는 경로가 필요합니다.
이 프로토콜에 대한 경로를 입력하십시오.
경로 구성 요소 값이 너무 큽니다.
경로의 일부 구성 요소에 허용되는 최대값을 초과하는 값이 있습니다. 노드/포트 값은 255(10진수)보다 클 수 없습니다. IP 주소 세그먼트는 255(10진수)보다 클 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.